AD4080:20ビット、40MSPS、高精度のSAR ADC

2024-11-21

逐次比較レジスタ型のA/Dコンバータ(SAR ADC)は、高速変換、高分解能、低消費電力、低歪みを実現可能なデバイスです。そのため、科学機器や医療用イメージング機器、データ・アクイジション・システム、レイテンシの小さいシステム監視機器、計測器、分析機器などで利用されています。但し、SAR ADCの本来の性能を引き出せるように駆動する(アナログ信号を入力する)のは必ずしも容易ではありません。多くの場合、外付けの部品を使用して、最適なドライバ回路を設計しなければならないからです。

アナログ・デバイセズの「AD4080」は、分解能が20ビットのSAR ADCです。高速、低ノイズ、低歪みであることに加え、アナログ信号の入力部に駆動を容易にするための高度な機能が用意されています。それにより、100%のアクイジション時間(連続アクイジション)を実現でき、変換サイクル全体にわたるセトリングが可能になります。つまり、ADC用のドライバに対するセトリングと帯域幅の要件が緩和されるということです。また、AD4080は最高の性能を発揮できるようにするために、電源用とリファレンス用のデカップリング・コンデンサを内蔵しています。このことから、プリント基板のレイアウトを簡素化し、フットプリントを縮小することも可能になります。

AD4080:20ビット、40MSPS、高精度のSAR ADC

2024-11-21

逐次比較レジスタ型のA/Dコンバータ(SAR ADC)は、高速変換、高分解能、低消費電力、低歪みを実現可能なデバイスです。そのため、科学機器や医療用イメージング機器、データ・アクイジション・システム、レイテンシの小さいシステム監視機器、計測器、分析機器などで利用されています。但し、SAR ADCの本来の性能を引き出せるように駆動する(アナログ信号を入力する)のは必ずしも容易ではありません。多くの場合、外付けの部品を使用して、最適なドライバ回路を設計しなければならないからです。

アナログ・デバイセズの「AD4080」は、分解能が20ビットのSAR ADCです。高速、低ノイズ、低歪みであることに加え、アナログ信号の入力部に駆動を容易にするための高度な機能が用意されています。それにより、100%のアクイジション時間(連続アクイジション)を実現でき、変換サイクル全体にわたるセトリングが可能になります。つまり、ADC用のドライバに対するセトリングと帯域幅の要件が緩和されるということです。また、AD4080は最高の性能を発揮できるようにするために、電源用とリファレンス用のデカップリング・コンデンサを内蔵しています。このことから、プリント基板のレイアウトを簡素化し、フットプリントを縮小することも可能になります。