降压型稳压器
设计资源

视频
. 7月 27, 2022
02:23ADI Silent Switcher Technology

模拟对话
.2025-04-09
Considerations for Using Gallium Nitride Technology in Switch-Mode Power Supplies

视频
. 2025-04-01
04:10Transient Measurements using the Analog Devices LTM4659 Demo Kit

视频
. 2025-03-24
01:07Analog Devices - Powering the Future

视频
. 2025-03-17
09:33Digital Factory of the Future

视频
. 2025-02-11
Intrinsically Safe APL Field Device with Power Conditioner

模拟对话
.2025-01-15
Buck-Boost Voltage Conversion, the Quiet Way

模拟对话
.2024-12-11
Nanopower在智能家居中的应用

视频
. 2024-11-20
アナログ・デバイセズの降圧DC/DCコンバータ、同期整流方式によって高い効率を実現

模拟对话
.2024-11-13
开关模式电源开始采用GaN开关
Related Tools
Variable Buck Resistor Calculator
Variable Buck Resistor Calculator
This calculator is a tool for selecting the 3 resistor values needed to create a variable output buck regulator as shown in the figure to the right.
LTpowerCAD和LTpowerPlanner
LTpowerCAD和LTpowerPlanner
LTpowerCAD®程序是一款完整的电源设计工具,可显著简化电源设计任务。它专门针对采用凌力尔特(现为ADI公司的一部分)电源产品的用户应用提供元件值和性能估算值建议。在LTpowerCAD程序中,还有一个用于系统级电源设计和优化的LTpowerPlanner电源架构设计工具。
LTspice®
LTspice®
LTspice®是一款高性能SPICE仿真软件、原理图采集和波形查看器,集成增强功能和模型,简化了模拟电路的仿真。宏模型也包括在LTspice下载中,适用于大多数ADI开关稳压器、放大器以及用于通用电路仿真的器件库。