ゲイン・ブロック
ゲイン・ブロック
ゲイン・ブロック・アンプは、工業用アプリケーション、無線インフラストラクチャ、航空宇宙、防衛分野に利用されます。アナログ・デバイセズは、DC ~ 15 GHz(IF ~ RF マイクロ波)の広範なゲイン・ブロック・アンプのファミリーを提供しています。入力と出力で 50 オームに内部マッチングされている使いやすい部品です。出力は 1 dBm ~ 約 1 ワットの範囲で、さまざまな帯域幅とゲイン・レベルがあります。アナログ・デバイセズのゲイン・ブロック・アンプはすべて、周波数、温度、電源電圧範囲で完全に仕様規定されています。
ゲイン・ブロック・アンプは、工業用アプリケーション、無線インフラストラクチャ、航空宇宙、防衛分野に利用されます。アナログ・デバイセズは、DC ~ 15 GHz(IF ~ RF マイクロ波)の広範なゲイン・ブロック・アンプのファミリーを提供しています。入力と出力で 50 オームに内部マッチングされている使いやすい部品です。出力は 1 dBm ~ 約 1 ワットの範囲で、さまざまな帯域幅とゲイン・レベルがあります。アナログ・デバイセズのゲイン・ブロック・アンプはすべて、周波数、温度、電源電圧範囲で完全に仕様規定されています。
表示中:
カテゴリー詳細
カテゴリー内の製品
関連資料
Application Note
.2024年08月05日
AN-2591: When It Comes to Long-Term Reliability of RF Amplifier ICs, Focus First on Die Junction Temperature
Application Note
.2023年08月22日
AN-2560: Creating Amplifier2 Models in Keysight ADS Using Genesys and SystemVue Sys-Parameter Models
Application Note
.2020年11月30日
AN-2061: 0402 SMD 部品を使った広帯域バイアス・ティーの設計

Analog Dialogue
.2020年11月01日
RFアンプの非線形シミュレーション、 Keysightの「Genesys」と 「SystemVue」を活用
Application Note
.2019年08月01日
AN-1604: LFCSP パッケージおよびフランジ・パッケージに収容された RF アンプの温度管理計算
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
{{toggleButtonDescription}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}