AN-1308: 電流検出アンプの同相ステップ応答

はじめに

電流検出アンプは、アナログ・デバイセズが得意とす るアンプの 1 つで、大きな同相電圧が存在する状態で 小さな差動信号を増幅するのに使用します。電流検出 アンプの標準的なアプリケーションは、シャント抵抗 両端の電圧を増幅することです。アナログ・デバイセ ズは、動作電源電圧が最小 1.8V、入力同相耐電圧が最 大 600V の各種電流検出アンプを提供しています。

表 1. アナログ・デバイセズの電流検出アンプの電源電 圧と入力同相電圧
Device Number VSUPPLY Input Common-Mode Voltage
Min Max Min Max
AD8293G80 1.8V 5.5V 1.8 V 5.5 V
AD626 2.4 V 10 V -24 V 24 V
AD8274 2.5 V 18 V −40.5 V 40.5 V
AD8279 4 V 36 V −45.3 V 40.5 V
AD8210 4.5 V 5.5 V −2 V 65 V
AD8207 4.5 V 5.5 V −4 V 65 V
AD8418/AD8418A 2.7 V 5.5 V −2 V 70 V
AD628 4.5 V 36 V −120 V 120 V
AD629 5 V 36 V −270 V 270 V
AD8479 5 V 36 V −600 V 600 V

シャント抵抗を使用する多くのアプリケーションで は、時間に応じて変化する同相電圧の問題がありま す。同相電圧が変化するシャント・アプリケーション の例として、H ブリッジ・モーター・ドライバ、ソレ ノイド・コントローラ、DC/DC スイッチング・コンバ ータなどがあります。これらのアプリケーションで は、電流検出アンプから見た同相電圧は PWM のよう にバッテリ電圧からグラウンドまで変化します。

理想的な電流検出アンプは入力同相電圧の変化に反応 しません。しかし実際には、電流検出アンプの同相除 去は有限であり、一般に DC で規定して 100µV/V、す なわち 80dB 程度です。

表 2. アナログ・デバイセズの電流検出アンプの CMRR
Device Number CMRR (dB)
ADA4830-1 65
AD8270 76
AD8210 80
AD8207 80
AD8203 82
AD8418/AD8418A 86
AD8207 90
AD8210 100
AD8211 120
AD8293G80 140

DC の同相除去比(CMRR)による出力誤差に加えて、 アンプの AC の CMRR と同相ステップ応答に関連する 誤差があります。このアプリケーション・ノートで は、電流検出アンプの同相ステップ応答を中心に説明 します 1

同相ステップ応答

理論上、電流検出アンプは実際の入力値(つまり、同 相電圧)に関係なく、その入力の差(差動電圧)に基 づいた出力を生成します。しかし実際、アンプの出力 は入力の同相レベルが異なると変化する可能性があり ます。同相入力の変化による出力の変化は同相ステッ プ応答と呼ばれます。

入力同相電圧の変化が大きいアプリケーションでは、 アンプの同相ステップ応答が特に重要になる可能性が あります。それは、アンプが入力同相電圧の変化から 整定するとき、新たな同相レベルによって生じる新た なオフセットにより、アンプの出力が無効になる可能 性があるからです。したがって、アンプの長いセトリ ング・タイム(この間の大きな誤差)がアンプの動的 性能を大きく低下させる可能性があります。

同相ステップ応答の測定

電流検出アンプの非常に高速かつ高精度の同相ステッ プ応答を達成するのは大変困難です。それには、非常 に安定した高速のソース、完全にシールドされたコネ クタ、適切に設計された回路を必要とします。この測 定に使用した基本的な機能ブロック図を図 1 に示しま す。

Figure 1. Functional Block Diagram.
図 1. 機能ブロック図

PWM 入力


波形発生器によって 0Hz~100kHz の PWM 信号を生成 し、MOSFET ドライバの入力信号として使用します。


MOSFET ドライバ


このドライバは MOSFET に大電流を注入し非常に高速 のスイッチングを実現して、発熱が過渡にならないよ うにします。ドライバによって供給される電流は数百 ミリアンペア、場合によっては数アンペアに達しま す。


MOSFET


ドライバの出力は正電圧なので、N チャンネル・パワ ーMOSFET を使用します。これらの MOSFET は最大 100V の電圧に耐え、標準的な立上がり時間と逆回復時 間はそれぞれ、35ns と 115ns です。さらに、これらの MOSFET の RONは 44mΩ(信号の完全性を維持するの に十分な値)で、最大 130W の電力を消費可能です。 これらの MOSFET の出力は、電流検出アンプの同相入 力電圧(VCM)となります。


電流検出アンプ


このアンプは、大きな同相電圧が存在する状態で小さ な差動信号を増幅します。このアプリケーションでテ ストした電流検出アンプは同相電圧が最大+80V で、 +5V 単電源から給電しました。


同相ステップ応答


電流検出アンプの出力に同相ステップ応答波形が生じ ます。この応答では、入力が反転または非反転かによ って決まる立上がりエッジまたは立下がりエッジの正 または負のピーキングによる波形を観測することがで きます。

同相ステップ応答測定用の簡略回路図を図 2 に示しま す。この回路図でモデル化した電流検出アンプは AD8210 です。

Figure 2. Simplified Schematic of Common-Mode Step Response Measurement of Current Sense Amplifiers (Decoupling and All Connections Not Shown).
図 2. 電流検出アンプの同相ステップ応答測定の簡略回路図 (全接続の一部およびデカップリングは省略されています)

同相ステップ応答の測定結果

アナログ・デバイセズのシャント回路構成用の電流検 出アンプをいくつか評価し、競合他社から広く販売さ れている電流検出アンプと比較しました。最初に評価 した電流検出アンプ AD8210 は単電源、双方向電流検 出アンプで、−2V~+65V の同相電圧に耐えることがで きます。このデバイスは、出力オフセットの調整に用 いるリファレンス・ピン(VREF)と 20 倍の固定ゲイン を備えています。

電流シャント・アンプ構成の双方向ディファレンス・ アンプ AD8207 も評価しました。このデバイスは、+5V 電源で−4V~+65V の同相電圧、+3.3V 電源で−4V~ +35V の同相電圧に耐えることができます。また、500 nV/℃未満のオフセット・ドリフト(代表値)と 10 ppm/℃未満のゲイン・ドリフト(代表値)を実現する ゼロ・ドリフト・コアを採用しています。ゲインは、 20 倍の固定です。

AD8418 と AD8418A も評価しました。これら 2 つの電 流検出アンプは、全動作温度範囲で 0.1μV/℃のオフセ ット・ドリフト(代表値)を実現するゼロ・ドリフ ト・コアを採用し、−2V~+70V の同相電圧範囲を備え ています。また、これら 2 つのアンプは車載アプリケ ーションに対して十分に評価されており、入力 EMI フ ィルタと、パルス幅変調(PWM)タイプの入力同相電 圧で高精度の出力を可能にする特許取得済みの回路を 備えています。

+60V の入力同相電圧に対して、アナログ・デバイセズ の各種電流検出アンプと競合製品の波形の比較を図 3 に示します。

Figure 3. Common-Mode Step Response Measurement of Current Sense Amplifiers from Analog Devices and from a Competitor.
図 3. アナログ・デバイセズと競合他社の電流検出アンプの同相ステップ応答の測定

同相ステップ応答の測定手法

電流検出アンプの同相ステップ応答を正確に測定する には、接続、使用部品、部品配置に注意を払います。


接続


ノイズの誘導や発生、配線の干渉を防ぐため、電源、 波形発生器、入力、出力、オシロスコープのプローブ などのコネクタ配線やその他のインターフェース・コ ネクタは、テスト対象のデバイス(DUT)のできるだ け近くに配置する必要があります。

システム内に異なるグラウンド電位が生じることによ るグラウンド・ループの問題を防ぐため、グラウンド 接続は 1 点接地と呼ばれる 1 点に全て集めた接続にす る必要があります。

オシロスコープのプローブのグラウンドにワニ口クリ ップを使用する代わりに、プローブ・チップ・グラウ ンド(電線コイルのようなもの)を使ってこれをプロ ーブに挿入します。このようなプローブ・チップを入 手できない場合は、単線またはより線のコイルを作成 し、プローブ・ポイント(電流検出アンプの入力ピン と出力ピン)の隣に半田付けして必要な信号だけを測 定します。これにより、不要なリンギングやピーキン グを生じる可能性がある誘導性ノイズが除去されま す。


使用部品


回路のリップル電圧を低減するため、電源にバイパ ス・コンデンサを付加する必要があります。また、使 うコンデンサには配慮が必要です。セラミック・コン デンサは高安定性、高効率、低損失なので、バイパ ス・コンデンサに使用するのに適しています。

このアプリケーションで使用される入力同相電圧は +60V なので、MOSFET ドライバの負荷抵抗の電力定格 を大きくし、負荷抵抗を流れる大電流に耐えられるよ うにする必要があります。

MOSFET は逆回復時間が短いものにし、頻繁に行われ る MOSFET ダイオードの充放電によって生じる損失を 最小限に抑える必要があります。


部品配置


MOSFET、電流検出回路を含む MOSFET ドライバ回路 を構成するディスクリート・デバイスは MOSFET ドラ イバのできるだけ近くに配置して、AC インピーダンス を最小限に抑え、長いパターンによって生じるノイズ や干渉を防止する必要があります。

まとめ

テストして検証したように、アナログ・デバイセズの 電流検出アンプのオーバーシュートやアンダーシュー トは 700mV 未満です。競合製品にはほぼ 2V のオーバ ーシュートがあります。このアプリケーションで解説 したアナログ・デバイセズの電流検出アンプは、入力 同相電圧の立ち上がりエッジと立ち下がりエッジの両 方で、競合製品より速く安定しました。さらに、これ らのアンプは最大+60V の非常に高い入力同相電圧を実 際に除去します。競合製品に対するこれらの利点によ り、アナログ・デバイセズの電流検出アンプは、回路 誤動作の防止、過放電バッテリの防止、さらにはバッ テリ・モニタ、電源レギュレータ、電気自動車、発電 機、モーター制御などのシステムの健全性の維持に最 適です。

さらに詳しくは

このアプリケーション・ノートの 1 ページに示されて いるオートゼロ・アンプの同相ステップ応答の改善に 関する特許の詳細情報をオンラインで入手できます。

以下のデータシートも参照してください。

  • AD8210
  • AD8207
  • AD8418
  • AD8418A

著者

Paul Blanchard

Paul Blanchard

Paul Blanchardは、マサチューセッツ州ウィルミントンにあるADIの計装/航空宇宙/防衛事業部門に所属するアプリケーション・エンジニアです。2002年に、計装アンプや可変ゲイン・アンプを担当するAdvanced Linear Products(ALP)グループに配属になりました。2009年には、Linear Productsグループ(LPG)のメンバーとして、主に車載レーダー、電流検知、AMRなどに関連するアプリケーションを担当しました。現在は、Linear and Precision Technology(LPT)グループに所属し、入力信号に対する高精度のコンディショニングに使用するシグナル・チェーン技術に取り組んでいます。ウースター工科大学で電気工学の学士号と修士号を取得しています。

Generic_Author_image

Anna Fe Briones