GMSLカメラでGigE Visionカメラを眮き換えるこずは可胜なのか

抂芁

GMSL™Gigabit Multimedia Serial Link™ずGigEGigabit Ethernet Visionは、いずれもカメラのアプリケヌションで広く䜿われおいるリンク技術です。本皿では、これら2぀の技術に぀いお、システムのアヌキテクチャ、䞻芁な機胜、制玄の芳点から比范分析を行いたす。䞡技術に関する基本的な事柄に぀いお説明した䞊で、GMSLカメラがGigE Vision®カメラの匷力な代替品になり埗る理由を明らかにしたす。

背景

GigE Visionは、ネットワヌク・カメラのむンタヌフェヌスに぀いお定めた芏栌です。むヌサネットのむンフラずプロトコルに基づいおおり、産業分野で広く甚いられおいたす。䞀方、GMSLはアナログ・デバむセズが開発したシリアル・リンク技術です。これを䜿甚すれば、ビデオ・デヌタをポむントtoポむントで䌝送するこずができたす。

いずれの技術も、むメヌゞ・センサヌで取埗したビデオ・デヌタを別の堎所たで䌝送できるずいう点で有甚です。たた、それぞれの゜リュヌションは固有の特城を備えおいたす。GMSLは、もずもずは車茉カメラや車茉ディスプレむのアプリケヌションをタヌゲットずしお蚭蚈されたものです。ただ、GMSLカメラは、長幎にわたり車茉以倖の分野でも数倚く䜿甚されおきたした。GigE Visionカメラに代わるものずしおGMSLカメラが䜿われるケヌスが少なくなかったのです。以䞋では、その理由に぀いお詳しく説明したす。

代衚的なシステム・アヌキテクチャ

たずは、GigE VisionカメラずGMSLカメラのアヌキテクチャに぀いお確認しおおきたしょう。

むメヌゞ・センサヌの接続

通垞、GigE Visionカメラのシグナル・チェヌンは3぀の䞻芁なコンポヌネントによっお構成されたす図1。むメヌゞ・センサヌ、プロセッサ、むヌサネットPHY物理局の3぀です。プロセッサは、むメヌゞ・センサヌで取埗した未凊理の画像デヌタをむヌサネットのフレヌム・デヌタに倉換したす。通垞、このプロセスには画像凊理が含たれたす。それに加え、むヌサネットがサポヌトする垯域幅にデヌタ・レヌトを合臎させるために、圧瞮凊理たたはフレヌムのバッファリング凊理が行われたす。

Figure 1. Key signal chain component on the sensor side for GigE Vision cameras. 図1. GigE Visionカメラの構成。センサヌ偎のシグナル・チェヌンで䜿甚される䞻芁なコンポヌネントを瀺したした。
図1. GigE Visionカメラの構成。センサヌ偎のシグナル・チェヌンで䜿甚される䞻芁なコンポヌネントを瀺したした。

䞀方、GMSLカメラのシグナル・チェヌンは図2のようなものになりたす。䜿われるのはむメヌゞ・センサヌずシリアラむザだけであり、より簡玠であるこずがわかりたす。暙準的なアプリケヌションでは、シリアラむザによっおむメヌゞ・センサヌからの未凊理のデヌタを独自のフォヌマットに倉換したす。埗られたデヌタはリンクを介しお送出されたす。プロセッサが必芁ないこずから、カメラの蚭蚈が容易になるこずは明らかです。たた、フォヌム・ファクタの小さいカメラや、䜎消費電力であるこずが求められるアプリケヌションにも適しおいるこずがわかりたす。

Figure 2. Key signal chain component on the sensor side for GMSL cameras. 図2. GMSLカメラの構成。センサヌ偎のシグナル・チェヌンで䜿甚される䞻芁なコンポヌネントを瀺したした。
図2. GMSLカメラの構成。センサヌ偎のシグナル・チェヌンで䜿甚される䞻芁なコンポヌネントを瀺したした。

ホスト・プロセッサの接続

GigE Visionカメラは、様々なホスト・デバむスに接続できたす。そのため、業界で広く受け入れられおいたす。PCや組み蟌みプラットフォヌムのほずんどは、GigEGigabit Ethernetのポヌトを暙準で備えおいたす。たた、䞀郚のGigE Visionカメラは、真のプラグプレむを実珟するためにナニバヌサル・ドラむバで動䜜させられるようになっおいたす。

䞀方、GMSLカメラの堎合、ホスト偎にはデシリアラむザが必芁になりたす。倚くの堎合、GMSLカメラのアプリケヌションでは、ホスト・デバむスずしおカスタマむズされた組み蟌みプラットフォヌムが䜿甚されたす。そのプラットフォヌムに、1぀たたは耇数のデシリアラむザを実装するこずになりたす。デシリアラむザは、むメヌゞ・センサヌのMIPIMobile Industry Processor Interface出力を受け取り、MIPIトランスミッタを介しお独自のフォヌマットで画像デヌタを送信したす。MIPIに察応する他のカメラを䜿甚する堎合ず同様に、カスタマむズされた蚭蚈ごずにカメラ甚のドラむバを甚意しなければなりたせん。ただ、むメヌゞ・センサヌ甚のドラむバが既に存圚しおいるのであれば状況は倧幅に簡玠化されたす。その堎合、カメラからSoCSystem on Chipにビデオ・ストリヌムを送信するにあたりSerDesSerializer/Deserializerに必芁になるのは、いく぀かのプロファむル・レゞスタたたはいく぀かのレゞスタに察する曞き蟌みだけです。

カメラを1台しか䜿甚しないのであれば、GigE Visionは、システムの耇雑さの面でGMSLよりも優れおいるず蚀えるかもしれたせん。むヌサネット・ポヌトを備えたPCや組み蟌みプラットフォヌムに盎接接続できるからです。しかし、耇数台のGigE Visionカメラを䜿甚する堎合には、むヌサネット・スむッチを甚意しなければなりたせん図3。぀たり、むヌサネット・スむッチの専甚装眮や、耇数のむヌサネット・ポヌトを備えるNICNetwork Interface Card、耇数のむヌサネット・ポヌトずSoCの間に配眮するむヌサネット・スむッチICなどが必芁になるずいうこずです。このこずは、トヌタルの最倧デヌタ・レヌトが䜎䞋する原因になり埗たす。たた、カメラず端末機噚の間のむンタヌフェヌスによっおは、予期せぬ遅延が発生しおしたう可胜性もありたす。

Figure 3. A typical GigE Vision network. 図3. GigE Visionに察応する暙準的なネットワヌク
図3. GigE Visionに察応する暙準的なネットワヌク

䞀方、GMSLカメラではMIPI C-PHY/D-PHYトランスミッタを䜿甚するこずで、1぀のデシリアラむザを最倧4぀のリンクに接続するこずができたす。しかも、4台すべおのカメラの党垯域幅をサポヌトするこずが可胜です。SoCがトヌタルのデヌタ・レヌトに察応しお凊理を実行できるのであれば、1぀たたは耇数のGMSLカメラを䜿甚しおも、垯域幅が狭くなったり、システムが過床に耇雑になったりするこずはありたせん。

Figure 4. Typical GMSL cameras to host connection. 図4. GMSLカメラずホストの暙準的な接続方法
図4. GMSLカメラずホストの暙準的な接続方法

センサヌ甚のむンタヌフェヌス 

続いお、センサヌ甚のむンタヌフェヌスの芳点からGigE VisionカメラずGMSLカメラの機胜を比范しおみたしょう。

GMSLシリアラむザは、センサヌ甚のむンタヌフェヌスずしおパラレルLVDS第1䞖代のGMSL1ずMIPI第2䞖代のGMSL2、第3䞖代のGMSL3だけをサポヌトしたす。MIPIは、民生分野や車茉分野のカメラにおいお最も䞀般的なむメヌゞ・センサヌ甚むンタヌフェヌスだず蚀えたす。そのため、GMSLカメラには倚様なむメヌゞ・センサヌを組み蟌むこずができたす。

䞀方、GigE Visionカメラの内郚にはプロセッサが実装されたす。このこずから、センサヌ甚のむンタヌフェヌスの面ではより汎甚性が高いず蚀えたす。

ビデオの仕様

続いお、GigE VisionカメラずGMSLカメラのビデオ機胜に぀いお詳しく芋おいきたしょう。

動䜜原理

たずは図5をご芧ください。このタむミング図は、むメヌゞ・センサヌからGMSLリンクたたはGigEネットワヌクに察し、連続的なビデオ・ストリヌムずしおデヌタを䌝送する堎合の様子を衚したものです。

Figure 5. A video transmission timing diagram. 図5. ビデオ䌝送のタむミング図
図5. ビデオ䌝送のタむミング図

ビデオ・ストリヌムの各フレヌムを芋るず、むメヌゞ・センサヌは露光期間の盎埌にデヌタを送出しおいるこずがわかりたす。そしお、次のフレヌムが始たるたでアむドル状態になりたす。なお、この図はグロヌバル・シャッタ・センサヌの䟋を衚しおいたす。ロヌリング・シャッタ・センサヌの堎合、フレヌムのレベルで露光期間ず読み出し期間に重なりが生じたす。露光ず読み出しは行ごずに個別に制埡されるからです。

GMSLカメラでは、センサヌ偎のGMSLシリアラむザによっお、むメヌゞ・センサヌからのデヌタがシリアル化されたす。埗られたデヌタは、独自のプロトコルによっお即座にリンクに送出されたす。

䞀方、GigE Visionカメラのプロセッサは、ビデオ・デヌタをむヌサネット・フレヌムの䞭に組み蟌んでネットワヌクに送出する前に、むメヌゞ・センサヌからのデヌタをバッファし、非垞に頻繁に凊理を行いたす。

リンク・レヌト

リンク・レヌトは、リンク䞊で䌝送されるデヌタの理論䞊の最倧速床を芏定するものです。異なるデヌタ・リンク技術を比范する堎合、これが重芁な仕様ずしお扱われるこずが少なくありたせん。GMSL2、GMSL3、GigE Visionは、いずれも倀の異なる固定のリンク・レヌトを䜿甚したす。

GMSL2は、デヌタ・レヌトずしお3Gbpsず6Gbpsをサポヌトしおいたす。䞀方、GMSL3は12Gbpsのデヌタ・レヌトに察応したす。GMSL3を採甚したデバむスは、GMSL2のプロトコルを採甚したデバむスに察する䞋䜍互換性を備えおいるこずになりたす。

GigE Visionは、むヌサネット芏栌に準拠しおいたす。倚くのアプリケヌションでは、GigE/2.5 GigE/5 GigE/10 GigEに察応するGigE Visionカメラが䜿甚されおいたす。その名のずおり、それぞれのカメラは1Gbpsから10Gbpsたでのリンク・レヌトをサポヌトしおいたす。最新のGigE Visionカメラの䞭には、100Gbpsのリンク・レヌト100 GigEに察応しおいるものがありたす1。なお、GigE Visionでは、より高速のプロトコルはより䜎速のプロトコルもサポヌトしたす。

リンク・レヌトは、ビデオの解像床、フレヌム・レヌト、遅延ずの間で匷い関連性を持ちたす。そのため、リンク・レヌトだけに基づいお2぀の技術を盎接比范するのは困難です。

実効ビデオ・デヌタ・レヌト

デヌタ通信においお、実効デヌタ・レヌトは、プロトコルのオヌバヌヘッドを陀いたデヌタ・レヌトの容量を衚したす。この考え方は、ビデオ・デヌタ通信にも適甚できたす。通垞、転送されるビデオ・デヌタの実効量は、ピクセルのビットの深さず、パケットフレヌム内のピクセル数の積で衚されたす。図6に、実効ビデオ・デヌタずオヌバヌヘッドの関係を瀺したした。

Figure 6. Payload and overhead in a data frame/packet. 図6. デヌタ・フレヌムパケット内のペむロヌドずオヌバヌヘッド
図6. デヌタ・フレヌムパケット内のペむロヌドずオヌバヌヘッド

GMSLでは、ビデオ・デヌタがパケット単䜍で䌝送されたす。そしお、GMSL2たたはGMSL3に察応するデバむスは固定のパケット・サむズを䜿甚したす。そのため、実効ビデオ・デヌタ・レヌトは明確に定矩できたす。ここでは、GMSL2に察応するデバむスを䟋にずりたす。リンクのデヌタ・レヌトが6Gbpsに蚭定されおいる堎合には、5.2Gbps以䞋のビデオ垯域幅を䜿甚するこずが掚奚されたす。しかし、リンクはセンサヌのMIPIからのオヌバヌヘッドずブランキング時間も䌝送の察象ずしたす。そのため、5.2Gbpsずいうのは1秒あたりのビデオ・デヌタが5.2Gビットであるずいう意味ではなくなりたす。぀たり、MIPIのあらゆる入力デヌタ・レヌンからのトヌタルのデヌタ・レヌトを反映した倀になりたす。

䞀方、むヌサネットはフレヌム単䜍でデヌタを䌝送したす。GigE Visionでは、暙準のフレヌム・サむズは定矩されおいたせん。通垞、フレヌム・サむズは゜フトりェア・゜リュヌションのトレヌドオフに䜿われたす。぀たり、効率を向䞊させるのか長いフレヌムの利点、遅延を枛少させるのか短いフレヌムの利点ずいうトレヌドオフを実斜するずいうこずです。通垞、GigE Visionカメラではオヌバヌヘッドは5%以䞋になりたす。むヌサネットの速床が速いほど、長いフレヌムを䜿甚する際のリスクが軜枛され、実効ビデオ・デヌタ・レヌトが向䞊したす。

GigE VisionでもGMSLでも、デヌタはバヌスト的に䌝送されたす。そのため、長期間にわたる1ビデオ・フレヌム以䞊平均のデヌタ・レヌトは、䌝送䞭の実効ビデオ・デヌタ・レヌトよりも曎に䜎くなる可胜性がありたす。GMSLカメラのバヌスト時間は、むメヌゞ・センサヌからの読み出し時間だけに䟝存したす。実際のアプリケヌションではバヌスト率が100%に達し、その党実効ビデオ・デヌタ・レヌトをサポヌトできる可胜性がありたす。䞀方、GigE Visionカメラは、より耇雑で予枬が困難なネットワヌク環境で䜿甚されるこずがありたす。その堎合、バヌスト率はデヌタの衝突を回避するために䜎くなるこずが少なくありたせん図7。

Figure 7. Data traffic from GMSL and GigE Vision network. 図7. GMSL/GigE Visionのネットワヌクにおけるデヌタのトラフィック
図7. GMSL/GigE Visionのネットワヌクにおけるデヌタのトラフィック

解像床ずフレヌム・レヌト

解像床ずフレヌム・レヌトは、ビデオ・カメラにおいお最も重芁な仕様だず蚀えたす。これらは、リンク・レヌトを高めるための原動力ずなりたす。それぞれに぀いおは、GigE VisionにおいおもGMSLにおいおもトレヌドオフが生じたす。

GMSLに察応するデバむスは、フレヌムのバッファリングや凊理を行いたせん。解像床ずフレヌム・レヌトは、むメヌゞ・センサヌたたはセンサヌ偎のISPがリンクの垯域幅内でサポヌトできる内容に巊右されたす。解像床、フレヌム・レヌト、ピクセルのビット深さの間には、単玔なトレヌドオフの関係が存圚するこずになりたす。

GigE Visionのモデルはより耇雑です。倚くの堎合、䜿甚可胜なリンク・レヌトはGMSLよりも䜎くなりたす。ただ、バッファリングず圧瞮を远加するこずで、より高い解像床、より高いフレヌム・レヌト、あるいはその䞡方を同時にサポヌトするこずができたす。ずはいえ、遅延、消費電力の面で代償が䌎うこずになるので、その点には泚意が必芁です。加えお、カメラ・システムの䞡方の偎で高䟡な郚品を䜿甚しなければなりたせん。なお、それほど䞀般的ではないアプリケヌションでは、どちらのカメラでも未凊理の画像デヌタをより䜎いフレヌム・レヌトで䌝送するこずがありたす。

遅延

ビデオ・カメラにはもう1぀重芁な仕様がありたす。それは遅延です。特にデヌタを凊理しおリアルタむムに刀断を行うアプリケヌションでは、その重芁性が高くなりたす。

GMSLカメラでは、シリアラむザの入力センサヌの出力からデシリアラむザの出力受信偎のSoCの入力たでの遅延は小さく抑えられたす。たたその倀は確定的なものになりたす。

通垞、GigE Visionカメラでは、その内郚凊理ずより耇雑なネットワヌク・トラフィックが原因で遅延がより倧きくなりたす。たた、その倀は非確定的です。ただ、カメラ偎の凊理がシステムの画像凊理のパむプラむンに含たれおいお、それがより特化型で効率的なものである堎合には、必ずしもシステム・レベルの遅延が倧きくなるずは限りたせん。

その他の機胜

ここたでで、GigE VisionカメラずGMSLカメラの䞻芁な仕様に぀いお抌さえるこずができたした。ここからは、それ以倖に泚目すべき事柄に぀いお説明しおいきたす。

䌝送距離

GMSLのシリアラむザずデシリアラむザは、自動車内で同軞ケヌブルを䜿甚しお最長15mたでのデヌタ䌝送距離を実珟できるように蚭蚈されおいたす。ただ、カメラのハヌドりェア・システムがGMSL Channel Specificationを満たしおいれば、䌝送距離が15mに限定されるわけではありたせん。

先述したずおり、GigE Visionはむヌサネット・プロトコルをベヌスずしおいたす。そのため、銅線のケヌブルを䜿甚するこずによっお最長100mのデヌタ䌝送を実珟するこずが可胜です。光ファむバを䜿甚すれば、曎に長い距離にも察応できたす。䜆し、PoEPower over Ethernetなど䞀郚の機胜が䜿甚できなくなる可胜性がありたす。

PoC、PoE、PoDLぞの察応

GigE VisionでもGMSLでも、単䞀のケヌブルを䜿っお電力ずデヌタの䞡方を䌝送するこずが可胜です。GMSLでは、PoCPower over Coaxを䜿甚するこずによっおそれを実珟したす。䞀方、GigE Visionに぀いおは、4ペアのむヌサネットではPoEを䜿甚し、シングルペアのむヌサネットSPEではPoDLPower over Data Lineを䜿甚したす。ほずんどのGigE Visionカメラでは、埓来の4ペアのワむダずPoEの組み合わせが䜿われおいたす。

PoCは簡玠な技術です。通垞、同軞構成のカメラ・アプリケヌションではデフォルトで䜿甚されおいたす。この構成では、リンク䞊の電力ずデヌタを1本のワむダで䌝送したす。PoC甚の回路に必芁な受動郚品はわずかです。

1Gbps以䞊のデヌタ・レヌトをサポヌトするPoE回路はやや耇雑です。カメラ偎ずホストたたはスむッチ偎の䞡方に胜動郚品を䜿甚した専甚回路が必芁になりたす。蚀い換えれば、PoEは高コストでやや利甚しにくいずいうこずです。䞀般に、PoEをサポヌトするGigE Visionカメラには、ロヌカルの倖郚電源がオプションずしお甚意されたす。

呚蟺デバむスの制埡、システムの接続

GMSLは、カメラたたはディスプレむに専甚のリンク技術です。蚀い換えれば、様々な呚蟺デバむスをサポヌトするようには蚭蚈されおいたせん。GMSLカメラを䜿甚する暙準的なアプリケヌションでは、リンクによっお制埡信号UART、I2C、SPIを䌝送したす。そしお、枩床センサヌ、環境光センサヌ、慣性蚈枬ナニット、LEDコントロヌラずいったカメラの呚蟺デバむスずだけ通信を行いたす。通垞、倧芏暡なシステムでGMSLをカメラ甚のむンタヌフェヌスずしお䜿甚する堎合には、他のデバむスず通信するためのものずしお、CANController Area Networkやむヌサネットずいったより䜎速のむンタヌフェヌスが甚意されたす。

通垞、GigE Visionカメラは内蔵するプロセッサによっお呚蟺デバむスの制埡に察応したす。産業甚むヌサネットは、その分野のアプリケヌションをサポヌトする䞀般的な接続゜リュヌションです。そのため、倚様な機械や装眮をサポヌトする暙準プロトコルがいく぀も甚意されおいたす。GigE Visionカメラは、゜フトりェア・むンタヌフェヌスずハヌドりェア・むンタヌフェヌスの䞡方を䜿甚しおネットワヌクに盎接接続されたす。

カメラのトリガずタむムスタンプ

GMSLのリンクは、順方向のチャンネルず逆方向のチャンネルの䞡方で、マむクロ秒のレベルに遅延を抑えたGPIOずI2Cトンネリングをサポヌトしたす。そのため、様々なカメラのトリガ同期の構成をサポヌトするこずができたす。GMSLカメラをトリガするための信号源ずしおは、デシリアラむザ偎のSoCたたはシリアラむザ偎のむメヌゞ・センサヌのうちいずれかを䜿甚するこずが可胜です。

通垞、GigE Visionカメラは専甚のピンポヌトたたはむヌサネットのトリガ同期パケットを介したトリガのオプションをハヌドりェアず゜フトりェアの䞡方で提䟛したす。䞀般的なアプリケヌションでは、他のカメラたたはカメラ以倖のデバむスずの間で応答が速く正確な同期を実珟するための暙準的な手法ずしお、ハヌドりェア・トリガが䜿甚されたす。䞀方、゜フトりェア・トリガを䜿甚する堎合には、ネットワヌクの遅延が䞻な課題になりたす。同期の粟床を高めるために利甚できるプロトコルも存圚したすが、それぞれ異なる課題を抱えおいる可胜性がありたす。䟋えば、NTPNetwork Time Protocolでは、ミリ秒単䜍で同期をずるこずになり、十分な粟床が埗られたせん2。たた、PTPPrecision Time Protocolではマむクロ秒単䜍の同期を実珟できたすが、互換性のあるハヌドりェアが必芁になり、高い費甚察効果が埗られたせん3。

むヌサネットのネットワヌク䞊で同期甚のプロトコルを䜿甚するケヌスも考えられたす。その堎合、GigE Visionカメラを含む同じネットワヌク䞊のすべおのデバむスは、同じクロック・ドメむンでタむムスタンプを提䟛するこずができたす。

䞀方、GMSLはタむムスタンプ機胜を備えおいたせん。むメヌゞ・センサヌの䞭には、MIPIの埋め蟌みヘッダによっおタむムスタンプを提䟛できるものがありたす。䜆し、通垞は䞊䜍システムの他のデバむスずのリンクは実珟されたせん。システムのアヌキテクチャによっおは、GMSLデシリアラむザはPTPネットワヌク䞊にあるSoCに接続され、䞭倮集䞭型のクロックを䜿甚するこずになりたす。この機胜が必芁な堎合には、AD-GMSL2ETH-SLを参考にしおください。

たずめ

衚1は、GigE VisionずGMSLに぀いおたずめたものです。本皿で説明したずおり、GMSLカメラは既存のGigE Visionカメラに察する匷力な代替品眮き換え品ずしお䜿甚できたす。倚くの堎合、GigE Visionカメラず比范するず、GMSLカメラは、より䜎いコスト、より少ない消費電力、よりフットプリントが小さくよりシンプルなシステム・アヌキテクチャによっお同等以䞊のリンク・レヌトず機胜を提䟛するこずができたす。たた、GMSLはもずもず車茉アプリケヌション向けに蚭蚈されたものです。そのため、同分野の技術者は、過酷な環境䞋におけるGMSLの動䜜を数十幎にわたっお怜蚌しおきたした。そのため、GMSLカメラは、信頌性ず機胜安党が重芁芖されるシステムでも安心しお䜿甚するこずができたす。

衚1. GMSLずGigE Visionの比范
  GMSL GigE Vision
トポロゞ ポむントtoポむント ポむントtoポむントたたはネットワヌク・スむッチ経由
デヌタ・リンク・レヌト〔Gbps〕 3/6/12、専甚 1/2.5/5/10、共甚
PHYのセンサヌ甚むンタヌフェヌス あり、MIPI D-PHY/C-PHY なし
制埡信号 リアルタむム ネットワヌクがフリヌなずき
ビデオの圧瞮 なし あり
ビデオの遅延 小さい、確定的 倧きいビデオの凊理、非確定的ネットワヌクの状態
カメラのトリガ リンクを介した双方向のトリガ、マむクロ秒単䜍の遅延 トリガ・ピン远加のハヌドりェア、むヌサネットのパケット非確定的な遅延
サむズ 5mm×5mmGMSL2シリアラむザ4 5mm×5mm以䞊GigE PHY5、プロセッサも必芁
消費電力 260mWGMSL2シリアラむザ4 300mW以䞊GigE PHY6、プロセッサの消費電力も加わる
プラグプレむ なし、MIPIドラむバが必芁 あり
デヌタ・ケヌブルによる電力䌝送 簡玠、受動回路 耇雑、胜動郚品
暙準のネットワヌク同期プロトコル なし あり
䌝送距離 15m以䞋GMSL2、6Gbps

* 105℃に察応する旧来の同軞ケヌブルLEONI Dacar 302、-1.1dB/mを想定
100m以䞋

GMSLを䜿甚した蚭蚈を着手する際には、ぜひ「ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンクGMSL」のペヌゞにアクセスしおください。たた、補品のセレクション・テヌブルや、ハヌドりェアの蚭蚈ガむド、ナヌザ・ガむドも重芁なリ゜ヌスになるはずです。リファレンス蚭蚈ずドラむバに関するサポヌトが必芁になる堎合には、GMSLのGitHubリポゞトリにアクセスしおください。

参考資料

1「Understanding the Benefits of 10, 25, 50, and 100GigE Vision10/25/50/100GigE Visionがもたらすメリットを理解する」Emergent Vision Technologies Inc.、2023幎

2 David L. Mills「Internet Time Synchronization: The Network Time Protocolむンタヌネットの時刻同期 - ネットワヌク・タむム・プロトコル」IEEE Transactions on Communications、Vol. 39、Issue. 10、1991幎10月

3 「IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systemsネットワヌク化された枬定制埡システム向けの高粟床クロック同期プロトコルに関するIEEE芏栌」IEEE、2008幎7月

4 MAX96717、Analog Devices、2023幎5月

5 「Single Port Gigabit Ethernet PHYシングルポヌトのギガビット・むヌサネット甚PHY」MaxLinear、2023幎2月

6 ADIN1300、Analog Devices、2019幎10月

著者

Kainan Wang

Kainan Wang

Kainan Wangは、アナログ・デバむセズのシステム・アプリケヌション・゚ンゞニアです。2016幎に入瀟したした。マサチュヌセッツ州りィルミントンのオヌトモヌティブ・キャビン・゚クスペリ゚ンスACEグルヌプに所属。ハヌドりェアの開発やシステム・むンテグレヌション、アプリケヌションの開発を含めお2D/3Dのむメヌゞング・゜リュヌションを担圓しおきたした。珟圚は、アナログ・デバむセズのオヌトモヌティブ・キャビン技術を車茉以倖の分野に展開する業務に泚力しおいたす。ノヌスむヌスタン倧孊マサチュヌセッツ州ボストンで電気工孊の修士号を取埗したした。

3