LDO Linear Regulators
カテゴリー内の製品
関連資料

ビデオ
. 2025年03月24日
01:07Analog Devices - Powering the Future

ビデオ
. 2025年03月17日
09:33Digital Factory of the Future

ビデオ
. 2025年02月11日
Intrinsically Safe APL Field Device with Power Conditioner
Application Note
.2025年02月06日
AN-83: Performance Verification of Low Noise, Low Dropout Regulators

Analog Dialogue
.2024年12月11日
スマート・ホーム向けのアプリケーションに最適なナノパワーのDC/DCコンバータ
Application Note
.2024年12月06日
AN-2576: High Voltage Output DAC with Push-Button Control

ビデオ
. 2024年11月20日
Industrial Sustainability - The Time for Action is Now!
Technical Articles
.2024年09月04日
プロセッサ/マイクロコントローラや消費電力の多いデバイスに最適な電源トポロジ

ビデオ
. 2024年08月30日
02:11Robust Power Management Solutions from Analog Devices
Application Note
.2024年08月23日
AN-1120: ロー・ドロップアウト (LDO) レギュレータのノイズ源
- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
関連ツール
LTpowerCADおよびLTpowerPlanner
LTpowerCADおよびLTpowerPlanner
LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。
LTspice®
LTspice®
LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。