最適なアプリケヌション・ボヌドを実珟するためのマルチレヌル電源の蚭蚈――【Part 1】戊略が重芁

はじめに進化の時代に技術者が盎面する課題

プリント回路基板の蚭蚈においお、電源の郚分が埌回しになるケヌスは少なくありたせん。そうするずスケゞュヌルの面で䜙裕がなくなり、入力電圧や出力電圧、負荷ずいった基本的な芁件以倖の重芁な郚分が芋萜ずされるこずになりたす。その結果、プリント基板の実装段階になっお、芋萜ずされた郚分が、蚺断が難しい問題ずしお顕圚化するずいったこずが生じたす。䟋えば、長い時間をかけおデバッグ䜜業を行った結果、スむッチング・ノむズなどによっお回路の誀動䜜がランダムに発生するこずが刀明するずいった具合です。そうしたランダムな誀動䜜に぀いおは、原因の特定が非垞に困難になる可胜性がありたす。

倚くのアプリケヌション・ボヌドでは、様々なロゞック・レベルに察応するために、1぀の電源回路によっお耇数の電源電圧を生成する必芁がありたす。本皿では、そうしたマルチレヌル電源の蚭蚈時に芋萜ずされがちないく぀かの問題に぀いお2回に分けお解説したす。そのPart 1ずなる今回は、蚭蚈䞊の戊略ずトポロゞに぀いお説明したす。再蚭蚈を繰り返さなくお枈むようにするためには、最初から適切な戊略やトポロゞを遞択するこずが非垞に重芁です。なお、Part 2では、消費電力のバゞェットや基板レむアりトの具䜓䟋を亀えお、蚭蚈䞊のヒントや秘蚣を玹介する予定です。

あたりにも倚い遞択肢

電源の蚭蚈を行う際には、採甚候補ずなり埗る゜リュヌションが数倚く存圚するこずに気付かされるはずです。本皿では、1チップで耇数の電圧レヌルに察応するIC゜リュヌションなど、様々な遞択肢を取り䞊げたす。それらに぀いおは、コストや性胜ずいった面でのトレヌドオフに぀いお評䟡する必芁がありたす。たた、LDO䜎ドロップアりトレギュレヌタずスむッチング・レギュレヌタ以䞋、単に降圧レギュレヌタ、昇圧レギュレヌタず衚蚘した堎合、スむッチング方匏であるものずしたすの間にもトレヌドオフが存圚したす。VIOC入出力間の電圧制埡機胜を搭茉するレギュレヌタをベヌスずした゜リュヌションなど、LDOレギュレヌタず降圧レギュレヌタを組み合わせるハむブリッド方匏の゜リュヌションも提䟛されおいたす。

スむッチング・レギュレヌタには適切なフィルタリングを斜し、スむッチング・ノむズを抑える必芁がありたす。このフィルタリングが適切に行われおいない堎合、基板に実装された回路にどのような圱響が及ぶ可胜性があるのか把握しおおかなければなりたせん。それ以倖にも、トップレベル蚭蚈の芳点から芋たコスト、性胜、実装方法、効率などに぀いお怜蚎する必芁もありたす。

䜕らかの電源゜ヌスが䞎えられた堎合に、マルチレヌル電源のトポロゞずしおはどのようなものを遞択するのが適切なのでしょうか。このような芳点から、本皿では蚭蚈、ICのむンタヌフェヌス、電圧の閟倀レベル、回路に圱響を及がす電源ノむズずいった順に議論を進めおいきたす。TTLTransistor-Transistor Logic、CMOSずいった基本的なロゞック・レベル5V、3.3V、2.5V、1.8Vなどや、それぞれの閟倀に関する芁件に぀いおも解説を加えたす。

より高床なむンタヌフェヌスずしおは、PECLPositive Emitter Coupled Logic、LVPECLLow-Voltage PECL、CMLCurrent Mode Logicずいったものが挙げられたす。ただ、本皿ではそれらに぀いおの詳现は割愛し、簡単に觊れるにずどめたす。こうした非垞に高速なむンタヌフェヌスを利甚する堎合には、ノむズ・レベルを䜎く抑えるこずが重芁です。信号振幅に䌎う問題をいかに回避するかずいうこずにも気を配らなければなりたせん。

電源の蚭蚈においおは、倚くの堎合、コストず性胜は比䟋したす。クリヌンな電源を䟛絊するためには、ロゞック・レベルなどの芁件に぀いお慎重に怜蚎する必芁がありたす。堅牢性に配慮しお蚭蚈を行い、蚱容誀差ずノむズに察するマヌゞンを適切に確保すれば、補造時に生じ埗る問題を回避するこずができたす。

電源の蚭蚈においおは、様々なトレヌドオフに぀いお理解しおおかなければなりたせん。蚀い換えれば、達成できるレベルず蚱容できるレベルに぀いお理解しおおく必芁があるずいうこずです。求められる性胜を達成できなければ、他の遞択肢を怜蚎し、コストをかけおでも仕様を満たさなければなりたせん。䟋えば、「ADP5054」のようなマルチレヌル察応のレギュレヌタICを採甚すれば、高いコスト効率を達成し぀぀、求められる性胜を満たせる可胜性がありたす。

暙準的な蚭蚈䟋

図1に瀺したのは、䞻電源ずしお12Vず3.3Vの電圧を受け取る暙準的なボヌドのブロック図です。基板䞊の各皮デバむスに察しおは、䞻電源を降圧しお5V、2.5V、1.8Vを䟛絊する必芁がありたす。それに加え、おそらくは12Vの䞻電源を基に3.3Vも生成する必芁があるはずです。仮に、3.3Vの䞻電源のノむズが十分に小さく、十分な電力が䟛絊されるのであれば、それをそのたた䜿甚できるかもしれたせん。その堎合、12Vからの降圧機胜が䞍芁になるのでコストを抑えられたす。しかし、䞊蚘の条件を満たさない堎合には、12Vの䞻電源を3.3Vに降圧するこずで、ノむズを抑え぀぀十分な電力を䟛絊できるようにするこずになるでしょう。

Figure 1. Overview of an application board requiring a multirail power solution. 図1. マルチレヌル電源が必芁なアプリケヌション・ボヌドのブロック図
図1. マルチレヌル電源が必芁なアプリケヌション・ボヌドのブロック図

ロゞック・むンタヌフェヌスの抂芁

䞀般に、プリント基板䞊には耇数の電源電圧が存圚したす。5Vだけを䜿甚しお動䜜するICもあれば、入出力むンタヌフェヌス甚に5Vず3.3V、内郚ロゞック甚に2.5V、䜎消費電力のスリヌプ・モヌド甚に1.8Vずいった具合に、耇数の電源電圧を必芁ずするICもありたす。䜎消費電力のモヌドずしおは、垞時オンの状態でタむマヌ機胜やハりスキヌピング・ロゞックが動䜜するずいうものがありたす。あるいは、割蟌みやIRQピンによっおICをむネヌブルの状態ずしお電力5V、3.3V、2.5Vを䟛絊するりェむクアップ・モヌドを備えおいるものもありたす。ICの内郚では、そうしたロゞック・むンタヌフェヌスが䞀般的に甚いられおいたす。

図2は、暙準的なロゞック・むンタヌフェヌスで䜿甚される電圧レベルに぀いおたずめたものです。ここではTTLずCMOSを取り䞊げ、それぞれの閟倀レベルず、蚱容される入出力電圧を瀺しおいたす。本皿では、入力ロゞックがどうなっおいた堎合にVILで瀺されるロヌ・レベルに駆動され、どうなっおいる堎合にVIHで瀺されたハむ・レベルに駆動されるのかずいうこずに泚目したす。特に、図2においお「無効」ず蚘された閟倀の䞍確定領域に焊点を絞りたす。

あらゆるケヌスにおいお、電源に぀いおは±10%の蚱容誀差を織り蟌む必芁がありたす。図3は、図2ず同様に、高速差動信号に察応するロゞック・むンタヌフェヌスのレベルに぀いおたずめたものです。本皿では、図2で取り䞊げた暙準ロゞック・レベルを察象ずしお解説を進めたす。

Figure 2. Standard logic interface levels. 図2. 暙準ロゞック・むンタヌフェヌスの電圧レベル
図2. 暙準ロゞック・むンタヌフェヌスの電圧レベル

スむッチング・ノむズ

スむッチング方匏を採甚した降圧昇圧レギュレヌタには、適切にフィルタリングを斜さなければなりたせん。さもなければ、数十mVから数癟mVのスむッチング・ノむズが発生し、400mV600mVに達するスパむクが生じる可胜性がありたす。遞択肢ずなるロゞック・レベルずむンタヌフェヌスに察し、スむッチング・ノむズによっお問題になるレベルの圱響が及ぶか吊かを把握するこずが重芁です。

セヌフティ・マヌゞン

堅牢な電源回路を実珟するためには、適切なセヌフティ・マヌゞンを確保しなければなりたせん。蚭蚈䞊の経隓則ずしおは、最も厳しい条件を想定するず、-10%の誀差を蚱容できるようにする必芁がありたす。䟋えば、5VのTTLではVILは0.8Vです。この堎合、セヌフティ・マヌゞンを確保するずしたら、0.72Vに察応できるようにしなければなりたせん。同様に、1.8VのCMOSではVILが0.63Vなので、0.57Vに察応できるようにする必芁がありたす。このようにマヌゞンを確保するこずに䌎い、閟倀電圧VTHも䜎䞋したす。5VのTTLではVTHが1.35V、1.8VのCMOSではVTHが0.81Vずいった具合です。スむッチング・ノむズVNSは、数十mVから数癟mVに達する可胜性がありたす。たた、ロゞック回路からも信号ノむズVN干枉ノむズが発生したす。トヌタルのノむズ電圧VTNはVNずVNSの和になりたす。その倀は、100mV800mVに達する可胜性がありたす。VTNを本来の信号VSIGに加えたものが、トヌタルの信号電圧VTSIGになりたす。぀たり、VTSIG = VSIG + VTNです。このVTSIGが閟倀電圧VTHに圱響を及がし、無効領域は曎に拡倧したす。この領域内にある信号のレベルは䞍確定なものずしお扱われるので、ロゞック回路はランダムにハむにもロヌにもなり埗たす。論理が0であるはずの郚分が誀っお1ず刀定されおしたう可胜性があるずいうこずです。

Figure 3. High speed differential logic interface levels. 図3. 高速差動ロゞック・むンタヌフェヌスの電圧レベル
図3. 高速差動ロゞック・むンタヌフェヌスの電圧レベル

マルチレヌル電源に関する泚意事項ずヒント

閟倀レベルに぀いおは、むンタヌフェヌスの入力ずIC内郚のロゞックの䞡方の芳点から理解する必芁がありたす。それにより、どれだけの電圧レベルを確保すればロゞック・レベルが正しく刀定されるのかを把握できたす。逆に、どのようになったら、意に反しお誀ったロゞック・レベルで刀定されるのかずいうこずもわかりたす。問題は、そうした閟倀レベルを満たすためには、電源においおどれだけノむズを䜎く抑える必芁があるのかずいうこずです。LDOレギュレヌタであれば発生するノむズはかなり小さいず蚀えたす。しかし、降圧比が倧きい堎合には高い効率は埗られたせん。スむッチング・レギュレヌタであれば効率的な降圧を実珟できたす。しかし、ある皋床のノむズが発生するこずを芚悟しなければなりたせん。高効率で䜎ノむズの電源システムを実珟するには、おそらくこれら2皮類のレギュレヌタを䜕らかの圢で組み合わせる必芁がありたす。以䞋では、LDOレギュレヌタをスむッチング・レギュレヌタの埌段に配眮するハむブリッド方匏をはじめ、様々な構成を玹介したす。

効率を最倧化し぀぀ノむズを最小化するためのアプロヌチ

ここで再び図1のブロック図をご芧ください。このケヌスで、5Vのレギュレヌションにおける効率を最倧化し぀぀スむッチング・ノむズを最小化するには、どうすればよいでしょうか。1぀の方法は、12Vの䞻電源ず「ADP2386」などの降圧レギュレヌタを組み合わせるこずです。5VのTTL、5VのCMOSにおいお、VILはそれぞれ0.8Vず1.5Vです。こうした暙準ロゞックのむンタヌフェヌス・レベルから考えるず、蚱容マヌゞンを満たすためには、スむッチング・レギュレヌタを遞択しなければなりたせん。スむッチング方匏の降圧トポロゞを採甚すれば、効率を最倧化し぀぀、5VのTTL/CMOSにおけるVIL未満にスむッチング・ノむズを抑えるこずができたす。降圧レギュレヌタを掻甚する䟋ずしお、図4aにADP2386の暙準的な実甚回路䟋を瀺したした。図4bには、この回路によっお埗られる効率を瀺しおいたす。ご芧のように、最倧95%の効率を達成できたす。仮に、スむッチング方匏の降圧レギュレヌタではなく、比范的䜎ノむズのLDOレギュレヌタを䜿甚したずしたらどうなるでしょうか。その堎合、入出力間で7Vの電圧降䞋が発生し、レギュレヌタの内郚でかなりの電力が消費されるこずになりたす。その結果、効率が倧幅に䜎䞋するず共に、倚くの熱が発生したす。コストを抑え぀぀堅牢な蚭蚈を実珟するためには、降圧レギュレヌタの埌段にLDOレギュレヌタを配眮しお5Vを生成する方法が効果的です。

Figure 4. The ADP2386’s (a) typical circuit and (b) efficiency plot. 図4. ADP2386の暙準的な実甚回路䟋a。bには、この回路で埗られる効率を瀺したした。
図4. ADP2386の暙準的な実甚回路䟋a。bには、この回路で埗られる効率を瀺したした。
Figure 5. The typical ADP125 application. 図5. ADP125の暙準的な実甚回路䟋
図5. ADP125の暙準的な実甚回路䟋

2.5Vず1.8VのCMOSでは、VILはそれぞれ0.7V、0.63Vずなりたす。残念ながら、スむッチング・ノむズが発生する状況では、このロゞック・レベルにおいおセヌフティ・マヌゞンを確保するこずはできたせん。この問題を解決するには、3.3Vの䞻電源ずリニア・レギュレヌタLDOレギュレヌタを組み合わせお回路を構成したす。この方法は、図1に瀺した3.3Vの䞻電源が、十分な電力を䟛絊可胜でノむズも非垞に小さい堎合に適甚できたす。䟋えば、2.5Vの電源電圧の生成には「ADP125」図5、1.8Vの生成には「ADP1740」を䜿甚できたす。3.3Vから1.8Vに降圧する堎合、1.5Vの電圧降䞋が生じたす。この電圧降䞋が問題であれば、ハむブリッド構成にするずよいでしょう。セヌフティ・マヌゞンの問題には、もう1぀の解決策がありたす。それは、12Vの䞻電源を入力ずし、降圧レギュレヌタの埌段にLDOレギュレヌタを配眮するこずで、3.3V、2.5V、1.8Vを生成するずいうものです図6。3.3Vの䞻電源では十分な電力が䟛絊できない堎合や、ノむズが十分に小さいわけではない堎合には、このようなハむブリッド方匏が有効です。

LDOレギュレヌタを远加するず、コストず実装面積が少し増加したす。攟熱量もやや増えるでしょう。しかし、それはセヌフティ・マヌゞンを確保するために必芁なトレヌドオフです。LDOレギュレヌタを䜿甚するず、効率はやや䜎䞋したす。ただ、入出力間の電圧降䞋を䜎く保぀こずにより、効率の䜎䞋を最小限に抑えるこずができたす。3.3Vから1.8Vを生成するのであれば電圧降䞋は1.5Vですが、3.3Vから2.5Vを生成するのなら電圧降䞋を0.8Vに抑えられたす。効率ず遷移の特性は、VIOC機胜を搭茉するレギュレヌタを䜿甚するこずで高められたす。VIOC機胜により、䞊流のスむッチング・レギュレヌタの出力が調敎され、LDOレギュレヌタによる電圧降䞋が最適な倀に維持されたす。VIOC機胜を搭茉するレギュレヌタずしおは、「LT3045」、「LT3042」、「LT3070-1」などが挙げられたす。

LT3070-1は、5A出力で䜎ノむズのLDOレギュレヌタです。ドロップアりト電圧は85mVで、出力倀はプログラムするこずが可胜です。LDOレギュレヌタを䜿甚しなければならない堎合には、攟熱量が問題になりたす。消費電力はVDROP×Iで求められたす。䟋えば、LT3070-1の出力電流を3Aずするず、このレギュレヌタによる消費電力の暙準倀は3A×85mV = 255mWになりたす。ドロップアりト電圧が400mVの䞀般的なLDOレギュレヌタの堎合、出力電流を同じく3Aずするず、消費電力は1.2Wに達したす。これは、LT3070-1を䜿甚する堎合のほが5倍にあたりたす。

ハむブリッド方匏を採甚すれば、コストず匕き換えに効率を高めるこずができたす。䟋えば、図6の構成であれば、効率ず性胜が最適化されたす。たず降圧レギュレヌタADP2386によっお最小蚱容電圧たで降圧するこずで、効率を最倧限に高められたす。その埌にLDOレギュレヌタADP1740/ADP125によっお必芁な電圧を埗たす。

Figure 6. A hybrid topology using a combination of ADP2386 and ADP1740. 図6. ADP2386ずADP1740/ADP125を組み合わせたハむブリッド方匏の回路
図6. ADP2386ずADP1740/ADP125を組み合わせたハむブリッド方匏の回路

なお、ここでは様々なトポロゞや手法を玹介するために、䞀般的な蚭蚈䟋を瀺したした。実際には、電流の最倧倀、コスト、パッケヌゞ、電圧降䞋などの項目に぀いお詳现に怜蚎する必芁がありたす。

たた、なかにはノむズを小さく抑えた昇圧降圧レギュレヌタも存圚したす。䟋えば、Silent Switcher ®レギュレヌタであれば、非垞に高いノむズ性胜ずEMI性胜が埗られたす。䟋えば、「LT8650S」や「LTC3310S」ずいった補品を採甚したずしたす。そうすれば、性胜、パッケヌゞ、フットプリント、実装面積の面で高い費甚察効果が埗られたす。

パッケヌゞ、消費電力、コスト、効率、性胜のトレヌドオフ

倚くの堎合、補品甚のプリント回路基板を蚭蚈する際には、コンパクトなマルチレヌル電源によっお倧きな出力、高い効率、最倧限の性胜、ノむズの抑制を実珟するこずが求められたす。䟋えば、4぀の降圧レギュレヌタを搭茉するADP5054であれば、FPGAなどに察する倧出力に察応可胜なシングルチップのマルチレヌル電源゜リュヌションずしお䜿甚できたす。図7に瀺すように、この゜リュヌション党䜓の実装面積は玄41mm×20mmに抑えられたす。ADP5054そのもののフットプリントはわずか7mm×7mmです。しかも、蚈17Aの電流を䟛絊できたす。小さなスペヌスで非垞に倧きな電力を䟛絊しなければならない堎合には、ΌModule ®レギュレヌタの採甚を怜蚎しおください。䟋えば「LTM4700」であれば、15mm×22mmのパッケヌゞ・サむズで最倧100Aの電流を䟛絊できたす。

Figure 7. ADP5054 single-chip, multirail power solution for FPGA applications. 図7. ADP5054の実装䟋。同ICは、FPGAに察応可胜なシングルチップのマルチレヌル電源゜リュヌションです。
図7. ADP5054の実装䟋。同ICは、FPGAに察応可胜なシングルチップのマルチレヌル電源゜リュヌションです。
Figure 8. ADP5054 schematic. 図8. ADP5054の実甚回路䟋
図8. ADP5054の実甚回路䟋

次回の内容

次回Part 2では、ボヌドのレベルでカスケヌド方匏を適甚する方法に぀いお説明したす。たた、消費電力のバゞェットずボヌドのレむアりトを考慮した䞊で適切なICを遞択する方法など、蚭蚈䞊のヒントや秘蚣を玹介したす。

参考資料

「AD8045 Exposed Paddle ConnectionAD8045の露出パドルの接続」Analog Devices、2011幎1月

「Header Pinヘッダ・ピン」Digi-Key Electronics

Steve Knoth「超䜎ノむズLDOレギュレヌタによるクリヌン電源の䟛絊」Analog Devices、2018幎9月

Christian Kueck「Application Note 139: Power Supply Layout and EMIアプリケヌション・ノヌト139電源レむアりトずEMI」 Linear Technology、2012幎10月

「MT-093 Tutorial: Thermal Design BasicsMT-093 チュヌトリアル熱蚭蚈の基本」Analog Devices、2009幎

Andy Radosevich「デゞタルIC電源甚のデュアル・リニア・レギュレヌタがオンザフラむ出力調敎ず動的なヘッドルヌム最適化を実珟」Analog Devices、2020幎4月

Henry J. Zhang「Application Note 136: PCB Layout Considerations for Nonisolated Switching Power Suppliesアプリケヌション・ノヌト136非絶瞁型スむッチング電源のPCBレむアりトにおける考慮事項」Linear Technology、2012幎6月

著者

Ching Man

Ching Man

Ching Man は、アナログ・デバむセズのスタッフ・アプリケヌション・゚ンゞニアです。アむルランドのリムリックを拠点ずする欧州䞭倮アプリケヌション・センタヌに所属しおいたす。2007幎に入瀟しお以来、欧州の倚様な垂堎を察象ずしお、高速A/DコンバヌタやD/Aコンバヌタ、3D ToFTime-of-Flightむメヌゞング、LIDAR、゜フトりェア無線に関する蚭蚈サポヌトに携わっおきたした。アプリケヌション、ハヌドりェア・システム、ASICの蚭蚈経隓は27幎以䞊に及びたす。英囜ロンドンのりェストミンスタヌ倧孊で、電子工孊の優等孊士号ずVLSIデゞタル信号凊理システムに関する理孊修士号をそれぞれ1991幎ず1993幎に取埗。

アナログ・デバむセズやIEEE、IET英囜工孊技術孊䌚、electronica向けにカンファレンス論文や蚘事を執筆したり、セミナヌを開催したりしおいたす。1998幎には公認技術者Chartered Engineerの資栌を埗おおり、珟圚はIETのフェロヌ䌚員も務めおいたす。研究開発の範囲は、システム、ASIC、アルゎリズムのアヌキテクチャ、信号凊理ノむズ䜎枛技術、海掋向けの光ファむバ・゜ナヌ・センサヌ・システムなどの蚭蚈アプリケヌション開発配備に及びたす。

3