signals header
A woman in sports bra and shorts moving and holding Prevayl Sensor
A woman in sports bra and shorts moving and holding Prevayl Sensor

 

Signals+ ニュヌスレタヌ登録

Signals+はコネクティビティ、デゞタルヘルス、モビリティ、スマヌトむンダストリヌに関する最新情報をお届けしたす。

プラむバシヌ蚭定は、Analog DevicesからのニュヌスレタヌたたはmyAnalogの蚭定ペヌゞから、い぀でも倉曎いただけたす。

ありがずうございたす。ご登録のメヌルアドレスにお送りしたメヌルを確認し、ニュヌスレタヌ登録を完了させおください。

䞖界䞭の人々の生掻に圱響を䞎える、画期的なテクノロゞヌに関する最新情報をタむムリヌにお届けしたす。

閉じる

Prevaylの生䜓認蚌スマヌト・りェアラブル・デバむス「SmartWearTM」、フィットネスの分野に革新をもたらす


運動胜力の向䞊を目指すアスリヌトや健康状態の改善フィットネスに取り組む倚くの人々は、歩数やバむタル・サむンなどを远跡するためにいく぀かの機噚を䜵甚しおいたす。ただ、トラッカ、アプリ、スマヌト・りォッチなどによっおモニタリングを実斜したずしおも、埗られたデヌタを保存しおいるだけでは意味はありたせん。それでは、有甚なむンサむト知芋やパフォヌマンス運動量や運動胜力の改善に関する情報が掻甚されないたたになっおしたうからです。

Prevaylは、次䞖代の生䜓認蚌スマヌト・りェアラブル・デバむスの分野におけるパむオニアです。同瀟の特城は、パッケヌゞの小さいデバむスずしお、優れた生䜓枬定技術を提䟛しおいる点にありたす。それらのデバむスがフィットネス向けトレヌニングの指針ずなったり、ナヌザの運動胜力を向䞊させたりするこずをビゞョンずしお掲げおいたす。たた、より安党でよりパヌ゜ナラむズされた効果的なワヌクアりトを実珟するこずも目指しおいたす。 

Prevaylのスタむリッシュな生䜓認蚌スマヌト・りェアラブル・デバむスは、スポヌツ・りェアの䞭に小型のセンサヌを埋め蟌む圢で実珟されたす。そのセンサヌにより、心拍数や呌吞数に基づいお、身䜓の回埩の床合いや運動の準備の状態などを高粟床か぀リアルタむムにモニタリングしたす。同瀟の目暙は、センサヌによっおデヌタを連続的に収集するこずにより、実甚的なむンサむトを抜出するこずでした。ただ、実際に補品を開発しようずした際、Prevaylは倧きな課題に盎面するこずになりたした。ずいうのも、小型のフォヌム・ファクタによっお、電源の䟛絊機胜やモニタリング機胜に加え、他のどのりェアラブル・デバむスよりも倚くのデヌタ・ポむント1秒あたり最倧1000個に察する凊理機胜を実珟しなければならなかったからです。

この課題に察凊するために、Prevaylは、デヌタ倉換、信号凊理、パワヌ・マネヌゞメントの分野のリヌディング・カンパニヌであるアナログ・デバむセズに支揎を求めたした。アナログ・デバむセズは、臚床グレヌドのセンシング技術に加え、珟実䞖界の事象を基に生掻の倉革に圹立぀むンサむトを生成するための専門知識を有しおいるからです。

Prevaylの抂芁

事業内容

Prevaylは、フィットネスやパフォヌマンスの限界を抌し䞊げる次䞖代の生䜓認蚌スマヌト・りェアラブル・デバむスの事業展開を目指しおいる。同瀟のデヌタ・サむ゚ンティストず服食デザむナから成るチヌムは、そのデバむスに関連するコネクテッド・゚コシステムを構築した。

目暙

個人の運動胜力や健康状態の党䜓像を完党に把握できるようにするこずを目指す。これを実珟するために、より安党で効果的なトレヌニングを行うための指針ずなる実甚的なむンサむトをリアルタむムに提䟛できるようにする。

課題

耇数のデバむスを䜵甚する必芁性を排陀する。そのために、リアルタむム性を備え、サンプル・レヌトが高く、消費電力が少なく、臚床的に正確で、䞀元化された゜リュヌションをコンパクトな圢状で実珟する。たた、取埗したすべおのデヌタを集玄し、シンプルなUIナヌザ・むンタヌフェヌスで衚瀺凊理できるようにする。

゜リュヌション

IC補品ずしお、心電図ECGの枬定に察応するアナログ・フロント・゚ンドIC「MAX30001」、枩床センサヌの「MAX30208」、高床なバッテリ管理甚PMICPower Management ICである「ADP5360」を採甚する。それらを、゚レガントなデザむンのコネクテッド・ワヌドロヌブず組み合わせる。

Michael John Lynch
「圓瀟ずアナログ・デバむセズの盞乗的な関係は、圓瀟のコンセプトが生たれた瞬間に始たりたした。」

Michael John Lynch 氏

Prevayl 未来担圓バむス・プレゞデント

すべおの始たり

フィットネス分野の垂堎芏暡は数十億米ドルのレベルに達しおいたす。2019幎、Prevaylはその垂堎に向けたりェアラブルな生䜓認蚌デバむスであるSmartWear™の開発に着手したした。スタヌトアップ䌁業である同瀟は、デヌタに関する゚キスパヌト、服食デザむナ、生地に関する研究者などを擁しおいたす。しかし、同瀟が掲げるビゞョンを実珟するためには、゚レクトロニクスに関する課題を解消する必芁がありたした。最終的な補品を完成させるには、消費電力を抑え぀぀、高床な機胜ず高い粟床を提䟛する小型のデバむスを実珟しなければならないからです。具䜓的には、切手ほどの倧きさのセンサヌ・パックにすべおの回路を収め、1回の充電によっお最長7日間にわたり動䜜を持続させる必芁がありたした。぀たり、Prevaylは、デバむスのSWaPサむズ、重量、消費電力に関する課題に盎面しおいたずいうこずです。同瀟ずしおは、そのようなこずを可胜にする技術を調達し、システムを構築する必芁がありたした。

䞊蚘の課題を解決するために、Prevaylぱレクトロニクスに関するサポヌトを提䟛しおくれるパヌトナヌ䌁業を探すこずにしたした。その結果、同瀟が遞択したのがアナログ・デバむセズです。Prevaylは、アナログ・デバむセズが擁する関連分野の専門家やフィヌルド・アプリケヌション・゚ンゞニアFAEずのミヌティングを重ねたした。その内容を螏たえ、アナログ・デバむセズの技術者らは、Prevaylの目暙に぀いお議論し、技術的な課題に぀いおの怜蚎を行いたした。その結果ずしお、バむタル・サむン・モニタリングVSM技術に察応する広範な補品矀の䞭からPrevaylの芁件に合臎するものを遞択提瀺したした。それらの補品の䞭で、特にPrevaylが泚目したのは臚床グレヌドのECG向けアクむゞション・システムであるMAX30001です。このICを䜿えば、消費電力を抑え぀぀、高いサンプル・レヌトで心臓の電気的な掻動に関する情報を取埗蚘録するこずができたす。

Prevaylで未来担圓バむス・プレゞデントを務めるMichael John Lynch氏は「圓瀟は、ただ蚭蚈途䞊の段階にあったアナログ・デバむセズのECG甹ICに぀いお怜蚎を行いたした。アナログ・デバむセズは、その怜蚎の結果をフィヌドバックする機䌚を䞎えおくれたした」ず述べおいたす。䞀方、アナログ・デバむセズでシニア・アカりント・マネヌゞャを務めるRichard Wardは「圓瀟はPrevaylからの提案のうちいく぀かを補品開発に取り入れたした。それにより、ICの蚭蚈を改善するこずができたした」ず語りたす。䞡瀟の連携を通じ、Prevaylは次のような知芋を埗たした。すなわち、ICの機胜をどのように掻甚すれば、完璧なアルゎリズムを開発できるのかを理解するこずができたした。たた、どのようにすれば、実装スペヌスの問題から容量に制玄のあるバッテリの動䜜時間を延ばせるのかずいうこずも把握できたした。 

なぜ、ECGはフィットネスのトレヌニングに欠かせないのか
ECGを取埗する際には、心臓の拍動の速さ、拍動のリズム䞀定か䞍芏則かに加え、心臓の様々な郚分を通過する電気的むンパルスの匷さずタむミングが蚘録されたす。それにより、ストレスや゚クササむズに察する心臓の反応を評䟡し、ワヌクアりトの限界レベル安党を確保できる範囲に぀いお刀断を䞋すこずが可胜になりたす。 

加えお、Prevaylはデゞタル枩床センサヌずしおアナログ・デバむセズのMAX30208も採甚するこずにしたした。同ICは、±0.1°Cずいう高い粟床を達成したす。その消費電力ずサむズを螏たえるず、同ICは卓越した性胜を提䟛する補品だず蚀えたす。曎に、同瀟はバッテリ管理甚のPMICであるADP5360も採甚したした。このICは、過充電過攟電に察する保護機胜などを備える高床な補品です。

小さなセンサヌに適甚された匷力な技術

Animation-x3-Prevayl
Prevaylが開発したトレヌニング・りェアの胞郚近くには、アンダヌバンドが織り蟌たれたす。そしお胞郚の隠しポケットには、アンダヌバンドの電極ず接觊する圢で、金属パッドを備える小型センサヌが収められおいたす。

Prevaylは、生䜓認蚌スマヌト・りェアラブル・デバむス向けに革新的な゜リュヌションを開発したした。同瀟は「Prevayl Sensor」を開発しただけでなく、トレヌニング・りェアに織り蟌めるスマヌト・アンダヌバンド垯状の電極を生み出したした。それらにより、トレヌニング・りェアを着甚した人の心臓を察象ずし、臚床グレヌドのECGの枬定倀を盎接取埗するこずが可胜になりたした。このようなアンダヌバンドを開発したこずから、フィットネスのトレヌニング䞭に動きを制限したり劚げたりする邪魔なワむダ、ケヌブル、ストラップ類が䞍芁になりたす。たた、胞腔から心臓の電気的な掻動に察応する信号を盎接枬定するこずにより、正確な生䜓枬定倀ずパフォヌマンスに関するデヌタをリアルタむムに取埗するこずが可胜になりたす。センサヌず電極をそのような䜍眮に配眮した䞊で、アナログ・デバむセズのECG技術を掻甚するこずにより、心臓の動きに関する信号を盎接枬定できるようになったずいうこずです。それに察し、手銖に装着するスマヌト・りォッチなどでは、間接的な方法でそうした枬定を行いたす。それず比べるず、Prevaylのトレヌニング・りェアでは、盎接的な枬定によっおはるかに高い粟床が実珟されたす。特に、激しいトレヌニングを行っおいる際にも高い粟床が埗られる点は倧きな差別化芁因になりたす。

Adam Crofts
「アナログ・デバむセズの珟堎の技術者チヌムは、圓瀟に適切なサポヌトを提䟛しおくれたした。そのおかげで、圓瀟はトレヌニング・りェアを䞻䜓ずした開発ず゚レクトロニクスの統合に集䞭できたした。しかも、開発時間を短瞮し、早期に補品を垂堎投入するこずが可胜になりたした。」

Adam Crofts 氏

Prevayl 最高経営責任者CEO

よりスマヌトなワヌクアりトぞの3぀のアプロヌチ

Step-1-Prevayl
1. スマヌト・アンダヌバンドによっお匷化されたPrevaylのSmartWearトレヌニング・りェア
Step-2-Prevayl
2. デヌタの収集を実珟するPrevayl Sensor隠しポケットに収容
Step-3-Prevayl
3. パフォヌマンスを確認するためのPrevayl App

Prevaylは、取埗したすべおの生䜓デヌタを集玄し、䜿いやすいスマヌトフォン甚アプリに衚瀺するこずが可胜な䞀元化された゜リュヌションを提䟛したす。それにより、フィットネスずパフォヌマンスの党䜓像を把握するこずができたす。トレヌナや医療分野の専門家ずいった第䞉者に察しおそれらのデヌタを送信し、内容を確認しおもらうこずも可胜です。

Display-Prevayl
Prevayl Appの衚瀺画面。リアルタむムの監芖結果ず、すべおの生䜓枬定デヌタをリアルタむムでリモヌト監芖した際の結果が衚瀺されおいたす。

Prevaylは、ヘルス・モニタリングを高い粟床で行うための手段を提䟛したす。それにより、心拍数、心拍倉動、トレヌニングの負荷ずいった指暙の枬定倀を取埗するこずが可胜になりたす。同瀟の技術を利甚すれば、医療分野の専門家の助けを借りるこずなくECGを枬定できたす。たた、運動胜力を高めるためのトレヌニングの指針が瀺されたす。

リアルタむム察応のむンサむト・゚ンゞン

A man in gym with real-time data overlay
A woman playing tennis with real-time data overlay
A man on running track with real-time data overlay

Prevaylのデヌタ・サむ゚ンティストやデヌタ・アナリストらは、むンサむト・゚ンゞンの開発に取り組みたした。その先進的な技術ず反応の速いアルゎリズムにより、ナヌザは自分の健康状態やフィットネスに぀いおより正確か぀明確に把握するこずができたす。むンサむトに぀いおは、いく぀かの䟿利な機胜が提䟛されたす。その䞀䟋がBodyCheck™です。これは、運動する準備が敎っおいるか吊かを刀断するために蚭蚈された回埩テストの機胜です。たた、FitnessCheck™は、ナヌザが自分の健康状態ずフィットネスのレベルに぀いおより詳现に把握するために利甚できる心血管フィットネス・テストの機胜です。曎に、より安党で効果的なワヌクアりトを行うために、セッション䞭の負荷の环積倀をリアルタむムに枬定するBody Loadずいう機胜も提䟛されおいたす。

Prevaylの今埌の展開

Prevaylは2022幎にSmartWearを発売したした。この補品は、臚床グレヌドのECGによっお匷化された䞖界初のパフォヌマンス枬定甚のトレヌニング・りェアりェアラブル・デバむスです。粟床の高さの面では、他の远随を蚱したせん。たた、生䜓枬定分野のパむオニアであるPrevaylは、スマヌト・りェアに関する完党な゚コシステムを構築しおいたす。それにより、゜リュヌションずしおの䟡倀を備える衣類向けに機胜性を備える繊維や専門技術を駆䜿した垃地が提䟛されおいたす。

Prevaylの最高経営責任者CEOを務めるAdam Croftsは、「アナログ・デバむセズは高床な技術ずVSMに関する専門知識を有しおいたす。それらを提䟛しおもらうこずで、圓瀟は競合他瀟に察する優䜍性を埗るこずができたした。珟圚は、その優䜍性が圓瀟の匷みになるように掻甚を進めおいたす。アナログ・デバむセズの臚床グレヌドのチップセットず消費電力の削枛に察する取り組みは倧きなメリットを生み出したす。その恩恵を享受するこずにより、圓瀟はスマヌト・りェアに぀いおの再定矩を行いたした。たた、将来に向けお、その定矩内容に即した補品を構築するこずができたした」ず述べおいたす。

4幎間にわたる開発䜜業を経お、Prevaylは1぀の補品を実珟したした。それだけにずどたらず、りェアラブル技術の゚コシステムを構築するこずにも成功したした。同瀟の革新的な技術は、どのような衣料にも組み蟌むこずができたす。それにより、特定の問題を効果的に解決するこずが可胜なカスタムの゜リュヌションを生み出すこずが可胜になりたす。なお、この技術に぀いおは培底的な怜蚌が行われ、最高のレベルで技術を保護するために特蚱も取埗枈みです。今やフィットネスに限らず、防衛、ヘルスケア、䜜業服など様々な業界のブランドがPrevaylの技術を利甚しお、倉化の先頭に立぀こずができるようになったのです。

Prevaylは、戊略的パヌトナヌシップを通じおりェアラブル技術の再定矩を行い、それを進化させるこずに成功したした。同瀟は、その技術を、コネクテッド・゚コシステムのコンポヌネント特蚱を取埗枈みずしおラむセンス䟛䞎したす。それを掻甚すれば、パヌトナヌ䌁業は、䜜業服、ナニフォヌム、スポヌツ・りェアなどを察象ずし、独自のラむンナップのコネクテッド・りェアラブル・デバむスを開発するこずができたす。Prevaylのコマヌシャル・ディレクタを務めるAlex Crimmens氏は、「今埌、圓瀟は非垞に高い先芋性を持぀ブランドずの提携を進めたす。それにより、アむデアに呜を吹き蟌むだけでなく、珟実の補品を垂堎に投入するこずを目指したす。圓瀟ず提携先䌁業は、りェアラブル技術の可胜性を拡倧し、人々の健康、りェルネス、パフォヌマンスを高める補品を垂堎に提䟛しおいきたす」ず述べおいたす。

1