设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • 原理图
  • PCB布局
  • 物料清单(BOM)
  • 固件文件
下载设计文件 31.27 M

评估硬件

产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板

  • MAXREFDES42# IO-Link RTD Temp Sensor
查询库存和在线购买

器件驱动器

软件(如C代码和/或FPGA代码等)用于与元件的数字接口通信。

MAX31865 GitHub Linux Driver Source Code

MAX31865 GitHub no-OS Driver Source Code

描述

概述

MAXREFDES42是一款高精度IO-Link®电阻温度检测器(RTD)温度传感器参考设计,可在较宽的温度范围内与2线、3线或4线PT100 RTD配合使用。该设计基于工业外形尺寸,采用Maxim Integrated的高集成度MAX31865 RTD数字转换器。通过坚固耐用的板载M12插口连接器,使用标准M12延长线即可将现成的RTD连接到电路板。温度传感器可将温度精确转换为15位分辨率,并具有多种故障检测功能。显示屏将显示近似温度(四舍五入到°C),而IO-Link通信则跟踪并提供更准确的温度值。该传感器利用IQ2 Development的IO-Link器件协议栈与任何IO-Link版本1.1兼容主机进行通信。该参考设计采用工业DC-DC降压转换器,功耗很低。该板还包含M12插头连接器,可使用标准M12电缆连接到兼容的IO-Link主机。将MAXREFDES42#连接到USB IO-link主机(例如IQ2 Development iqInterface® IO-Linkk主机),使用iqTool®软件可通过PC进行评估。

有关实验室测量数据的更多信息,请参阅“详情”标签页。设计文件和固件可从“设计资源”标签页下载。

优势和特点

特性

  • EC 61131-9
  • IQ2 IO-Link iqStack®器件
  • 兼容IO-Link 1.1版
  • 提供非易失性存储器用于校准
  • 故障监控
  • LED显示屏可快速显示(近似温度值)
  • IO-Link可提供更准确的温度值*

竞争优势

  • 高精度
  • 低功耗
  • 低成本

详情

简介

电阻温度检测器(RTD)是电阻器,当温度升高时电阻会增大。RTD在宽温度范围内具有高精度、稳定性和可重复性,使其非常适合众多工业应用中的温度检测。RTD由多种材料制成,通常由铂制成,以免发生腐蚀和氧化。PT100是常用的一款RTD器件,其电阻在0°C时约为100Ω,因此称之为PT100。

IO-Link是首个与现场总线无关的开放式、低成本、点对点串行通信协议,用于与传感器和执行器通信,已成为一项国际标准(IEC 61131-9)。1 IO-Link最终使全球各地的工业设备都能够按照国际标准实现互操作。IO-Link可以直接通过PLC运行,也可以通过网关从所有标准现场总线转换为IO-Link,从而使其迅速成为与MAXREFDES42#等智能传感器进行通用通信的实际标准。

Maxim Integrated与IQ2 Development携手合作,将MAXREFDES42#构建为符合IO-Link版本1.1要求的IO-Link RTD温度传感器参考设计。MAXREFDES42#设计包括符合行业标准的Maxim Integrated IO-Link器件收发器(MAX14821)、高效高压降压型转换器(MAX15062B)、采用IQ2 Development的IO-Link器件协议栈的Renesas®超低功耗16位微控制器(RL78),以及高度集成的RTD数字转换器(MAX31865)。图1为系统功能框图。

硬件详细说明

MAXREFDES42 IO-Link RTD温度传感器由4个主要模块组成:IO-Link收发器、降压转换器、RTD数字转换器和微控制器,如图1所示。

MAX14821 IO-Link器件收发器符合IO-Link 1.1/1.0版物理层标准,具有可配置输出(推挽、pnp或npn)、极性反接/短路保护和丰富的故障监控功能,采用超小型2.5mm x 2.5mm WLP封装。

MAX15062B是一款高压同步降压转换器,可以将24V高效转换为5V,采用超小型2mm x 2mm、8引脚TDFN封装。PWM操作在所有工作负载下均保持恒定频率。MAX15062提供多种版本。MAXREFDES42#温度传感器使用MAX15062B,预设为5V输出。

MAX31865是一款针对铂RTD进行优化的RTD数字转换器。外部400Ω 0.1%参考电阻(R13)的温度系数为0.2ppm/°C(典型值),用于设置PT100 RTD的灵敏度。如果首选PT1000 RTD,则使用外部4kΩ精密电阻。参考电阻值也作为IO-Link参数存储在传感器中,并且需要与所用的相应参考电阻相匹配。高度集成的RTD数字转换器采用20引脚TQFN封装。

超低功耗RL78/G1A微控制器的功耗低至66μA/MHz,用于提供系统控制。它具有64KB片内可编程闪存、4KB片内数据闪存,工作电压低至1.8V,采用超小型3mm x 3mm LGA封装。

为提供保护功能,MAXREFDES42#在IO-Link接口处配有瞬态电压抑制器(TVS)二极管。瞬态电压抑制器(TVS)二极管并不完全相同。SDC36 TVS二极管的钳位电压低于55V,符合IEC 61000-4-2(ESD)和IEC 61000-4-4(EFT)标准。市场上有许多较小的TVS二极管无法满足这些规格要求。

通过板载M12插口连接器,使用标准M12延长线即可将Omega PR-26E-3-100-A-M6-0150-M12-2或PR-26A-3-100-A-M6-0150 -M12-2等现成的RTD连接到电路板,如图2a所示。该参考设计出厂时未校准,并配有2线PT100 RTD,其位于灰色端子板TB1中。切记:如果通过延长线将外部RTD连接到M12插口连接器,则必须拆下灰色端子板TB1内的2线RTD。该板还包含一个M12插头连接器,可使用标准M12电缆轻松连接到兼容的IO-Link主机。25°C条件下,MAXREFDES42#通常消耗11mA电流。


Figure 2a. The MAXREFDES42# reference design with Omega 4-wire RTD and extension cable.

图2a.带Omega 4线RTD和延长线的MAXREFDES42参考设计。


软件说明

MAXREFDES42使用IQ2 Development的iqTool软件版本1.1.0.4进行验证,购买iqInterface IO-Link主机硬件时附带该软件。IQ2 Development的最新源代码和文档可通过以下链接获取。

http://iq2-development.com/downloads
http://iq2-development.com/iqmaxrefdes42

有关IQ2 Development的IO-Link器件协议栈的更多信息,请访问:

www.iq2-development.com

若要快速开始,转至下面的“快速入门”部分,获取有关如何查找合适的快速入门指南的分步说明。图3为IQ2 Development IO-Link iqTool软件的屏幕截图。


Figure 2b. The MAXREFDES42# reference design connected to an IQ<sup>2</sup> Development iqInterface IO-Link master.

图2b.MAXREFDES42#参考设计连接到IQ2 Development iqInterface IO-Link主机。


Figure 3. IQ<sup>2</sup> Development’s iqTool software version 1.1.0.4.

图3.IQ2 Development的iqTool软件版本1.1.0.4。


固件详细说明

MAXREFDES42出厂时已预编程为有效的IO-Link温度传感器,可随时连接到IO-Link主机。固件针对瑞萨电子RL78微控制器设计,并遵循图4所示的简单流程图。该固件使用IAR Systems的IAR嵌入式工作台以C语言编写,并利用IQ2 Development的IO-Link设备堆栈。


Figure 4. The MAXREFDES42# firmware flowchart.

图4.MAXREFDES42固件流程图。


热插拔后,MAXREFDES42等待来自IO-Link主站的唤醒信号。收到唤醒信号后,MAXREFDES42同步到IO-Link主站的230.4kbps波特率(COM3)。交换通信参数。然后,MAXREFDES42通过将传感器过程数据发送到IO-Link主站,每3ms启动一次循环数据交换。如果将传感器移除,IO-Link主机会检测到传感器丢失。


用例详细说明

购买MAXREFDES42之前应考虑两种不同的用例。使用案例 #1仅包括MAXREFDES42以及用户提供的IO-Link主站和IO-Link电缆,如图Figure 5所示。系统已预先编程为在此配置下运行。用例#2需要使用整个固件开发系统,如图6所示。


Figure 5. Use case #1 is the MAXREFDES42# quick start system.

图5.使用案例 #1是MAXREFDES42# 快速启动系统。


表1.用例#1所需的推荐组件
使用案例 #1(MAXREFDES42快速启动系统)
公司 说明 可订购产品型号
Maxim Integrated IO-Link RTD温度传感器(出厂时预编程) MAXREFDES42#
IQ2 Development iqInterface IO-Link主机 IOL1-B-DMU-W-CP001
Balluff IO-Link电缆(4线/2米) BCC05MC

Figure 6. Use case #2 is the MAXREFDES42# firmware development system.

图6.用例#2是MAXREFDES42#固件开发系统。

表2.用例#2所需的推荐组件
用例#2(MAXREFDES42固件开发系统)
公司 说明 可订购产品型号
Maxim Integrated IO-Link RTD温度传感器(出厂时预编程) MAXREFDES42#
Maxim Integrated E1至MAXREFDES42#适配器 MAXREFDES23DB#
IQ2 Development iqInterface® IO-Link®主机 IOL1-B-DMU-W-CP001
瑞萨电子 E1编程器/调试器 R0E000010KCE00
Balluff IO-Link电缆(4线/2米) BCC05MC
IAR系统 IDE和针对RL78优化的C/C++编译器 Renesas RL78

快速入门(用例#1)

设备要求:

从Maxim购买:

  • MAXREFDES42#板

用户自备:

  • • 带USB端口的Windows® PC
  • IQ2 Development iqInterface IO-Link主机
  • IQ2 Development的iqTool(使用版本1.1.0.4进行测试,随IO-Link主机一起提供)
  • M12 4针IO-Link电缆(BCC05MC)

注:在购买软件之前,请与IQ2 Development确认您的Windows版本是否受支持。

下载并仔细阅读MAXREFDES42#快速入门指南,按照说明执行每个步骤。


实验室测量

使用的设备:

  • 带USB端口的Windows 7 PC
  • MAXREFDES42#板
  • IQ2 Development iqInterface IO-Link主机
  • IQ2 Development的iqTool(使用版本1.1.0.4进行测试,随IO-Link主机一起提供)
  • M12 4针IO-Link电缆
  • RD42_RL78_V01_00.ZIP;其中XX_XX = 下载页面的最新版本
  • Fluke 7341温度校准槽
  • Omega HH41温度计
  • ETI Therma 1温度计
  • Fluke 189万用表

实验室测量使用图7所示的设置和设备进行。


Figure 7. Setup and equipment used for lab measurements.

图7.用于实验室测量的设置和设备。


图8显示了分别采用Omega HH41温度计和ETI Therma 1温度计时测量误差与温度的关系。将MAXREFDES42#连接的RTD探头置于Fluke 7341中,并在25°C下进行校准。单击下面的链接,查看用作参考的Omega HH41温度计的NIST可溯源校准证书。

Omega HH41温度计的NIST可溯源校准证书

图9显示MAXREFDES42#温度传感器的24V电源电流与温度的关系,展示了稳定的低功耗特性。


Figure 8. MAXREFDES42# Error vs Temperature, using a PR-26A-3-100-A-M6-0150-M12-2, 4-wire RTD calibrated at 25°C.

图8.MAXREFDES42#测量误差与温度的关系,使用PR-26A-3-100-A-M6-0150-M12-2、4线RTD在25°C下进行校准。


红色数据使用Omega HH41温度计作为参考。绿色数据使用ETI Therma 1温度计作为参考。


图9.MAXREFDES42# 24V电源电流与温度的关系。


参考资料

  1. IO-Link公司社区2013年IO-Link系统说明。第3页,前言。

IO-Link是ifm electronic GmbH的注册商标。
iqInterface、iqStack、iqTool是IQ2 Development GmbH的注册商标。
Renesas是Renesas Electronics Corp.的注册商标和注册服务标志。br> Windows是Microsoft Corp.的注册商标和注册服务标志。

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。