概览

设计资源

设计与集成文件

  • Schematic
  • Bill of Materials
  • Gerber Files
  • Allegro Files
  • Assembly Drawing
下载设计文件 2.15 M

评估硬件

产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板

  • AD9139-DUAL-EBZ ($582.62) Dual Synchronized AD9139 Board
  • AD-DPG3 Digital Pattern Generator Platform
查询库存和在线购买

器件驱动器

软件(如C代码和/或FPGA代码等)用于与元件的数字接口通信。

AD951x Github Linux Driver Source Code

AD9516参考代码

优势和特点

  • IQ带宽(1150 MHz)
  • 低误差矢量幅度(EVM)
  • 同步通道

电路功能与优势

图1所示的这个电路提供一个同步宽频带发射器,可支持高达1150 MHz的超宽I/Q带宽。该设计证明了高带内信号性能,如高无杂散动态范围(SFDR)、低误差矢量幅度(EVM)和宽频带范围内的平坦频率响应。

多个通道间的同步性能对于象限误差校正(QEC)尤为重要。启用多芯片同步时,转换器之间的延迟失配可能在一个时钟周期内,并且存在对齐良好的同步时钟。

高速同步的挑战是要在过程、电压和温度(PVT)中达到数模(DAC)时钟周期的精度。要达到这种精度,需要在DAC上实施同步逻辑块,并且必须在板上精心设计布局和时钟方案以与同步逻辑块配合使用。

该电路可用于支持E频段中的宽带点对点应用,这可同时确保零中频(ZIF)和复中频(CIF)。出色的同步性能使其能够支持雷达等应用中的严格对齐要求。

图1.AD9139-DUAL-EBZ评估板功能框图

 

图2.用于实现电路的AD9139-DUAL-EBZ评估板
 

电路描述

图2所示的电路板使用双AD9139单通道TxDAC、ADL5375-05宽带正交调制器和AD9516-1时钟发生器。

AD9139的数据时钟输入(DCI)频率可高达575 MHz。由于在上升沿和下降沿捕获的数据均馈入单个DAC,1×模式下的数据速率可高达1150 MSPS。为支持正交数据,使用了两个AD9139器件来生成基带数据。每个通道的模拟输出分别进入自己的低通滤波器。因此,参考设计可支持高达1150 MHz的复合带宽,如图3所示。在如此大范围中的平坦度至关重要。由于AD9139包括一个可抵消DAC的内在sinc滚降影响的反sinc滤波器,DAC后的滤波器平坦度变得对总平坦度至关重要。对于并行低电压差分信号(LVDS)接口,575 MHz的DDR时钟频率很高。需要仔细设计LVDS接口的时序。

图3.双AD9139器件的最大带宽

 


正交调制器

ADL5375-05是一款宽带正交调制器,输出频率范围为400 MHz至6 GHz。ADL5375-05作为I/Q调制器与AD9139接口,该调制器的频率范围很宽,为400 MHz至6 GHz。AD9139的输出和ADL5375-05的输入共用0.5 V的相同共模电平。


时钟产生和考虑事项

考虑到同步要求,两个AD9139器件的DACCLK、同步时钟和帧时钟都必须对齐良好。AD9516-1支持必需的时钟分配功能,以及为产生更高频率而集成的压控振荡器(VCO)和锁相环(PLL)。禁用VCO和PLL,并且AD9516-1处于时钟分配模式时,更好的时钟相位噪声更利于高速对齐。作为时钟分配模式使用时,在1 GHz输出,分频比为1,10 MHz频偏处,加性相位噪声为147 dBc/Hz。Rohde & Schwartz SMA100A具有出色的相位噪声性能,用其作为AD9516-1的输入时,AD9516-1的输出总相位噪声接近时钟分配模式下AD9516-1的最小限值。


AD9139的多芯片同步

双通道间的同步对于QEC至关重要。DACCLK和同步时钟之间需要布局对称。此外,DACCLK和同步时钟之间的相位不得落在建立和保持时间窗口内(也称为保持在窗口外(KOW))。

同步机制可以达到在DAC输出上多个通道之间在PVT中的失配小于一个DAC时钟周期。以下是实现测试性能的指南:

  1. DACCLK 1和DACCLK 2必须在AD9139的引脚上对齐良好。DACCLK 1和DACCLK 2之间的不匹配将添加到输出上的最终不匹配中。
  2. 同步时钟1和同步时钟2必须对齐良好,并且分别由DACCLK1和DACCLK2采样,用作参考。
  3. DACCLK和同步时钟之间的相对相位不得落在KOW内,如图4所示。

图4.DACCLK和同步时钟之间的时序要求

 


LVDS接口设计

DCI = 575 MHz时,在PVT中设计LVDS接口通常是一个挑战。本节用一个例子说明如何设计和优化该接口。

以图5为例,DCI = 491 MHz。根据AD9139数据手册规格,如果DCI和DATA的边缘在AD9139的引脚上对齐良好,当延迟锁相环(DLL)相位设置为零时,KOW(设置时间 + 保持时间)可置于有效窗口中间。

图5.LVDS时序要求

 

数据有效裕量由如下公式定义。

CN0432_eq1_1024

 

在整个过程变化、电压和温度中,TDATA VALID MARGIN 必须 > 0 以确保数据正确采样。

DCI = 491 MHz(见图5)时,

  • TDATA PERIOD = 1018 ps
  • THOLD + TSETUP = 517 ps
  • TDATA SKEW + TDATA JITTER 在PVT中必须小于501 ps,这是用户实施的要求。TDATA SKEW 包括LVDS数据总线延迟失配、PVT中DCI和DATA总线之间的偏斜等。

要优化接口设计,用户可执行以下操作:

  • 在印刷电路板(PCB)上用尽可能短的相同长度的走线。
  • 通过确保以下各项,优化现场可编程门阵列(PFGA):
    • DCI和DATA的边缘在AD9139的引脚上对齐良好。
    • 在温度和电压变化时,DCI和DATA之间的漂移越小越好。
    • DCI和DATA之间的抖动越小越好。

扫描DLL相位后,AD9139的样本错误检测(SED)功能也可用于检查DCI和DATA之间的时序关系。


低通滤波器设计

出于实验目的,为了使AD9139的性能不被滤波器限制,在板上设计了一个在240MHz内具有良好平坦度和群延迟性能的滤波器。在实际产品开发中,可以通过增加滤波器的阶数来增强带外抑制。

图6所示的滤波器拓扑结构是一个五阶巴特沃兹滤波器,转折频率为900 MHz。此滤波器的仿真响应曲线如图7所示。仿真平坦度为±0.1 dB(直流至240 MHz)。此滤波器的仿真群延迟曲线如图7所示。

图6.推荐的DAC调制器接口拓扑(FC = 900 MHz,五阶巴特沃兹滤波器)

 

图7.DAC调制器与900 MHz五阶巴特沃兹滤波器接口的频率响应(模拟)

 

图8.滤波器的群延迟

 


布局建议

应特别注意AD9139和ADL5375接口的布局。以下是一些获得较好噪声和杂散性能的建议。图9显示了一个遵循这些建议的顶层布局图。

  • 将DAC、滤波器和调制器放在PCB的同一侧。
  • 收紧滤波器布局:减少L和C的禁区裕量。
  • 将对地电容分三路接到GND平面。
  • 缩短DAC到调制器的距离。
  • 使所有I/Q差分走线长度保持良好的匹配。
  • 滤波器端接电阻尽可能靠近调制器输入端放置。
  • DAC输出50 Ω电阻尽可能靠近DAC放置。
  • L和C使用0402封装。
  • 加宽经过滤波器网络的走线以降低信号损耗。
  • 在所有DAC输出走线、滤波器网络、调制器输出走线和LO输入走线周围设置通孔。
  • 将本振(LO)和调制器输出走线布设在不同的层上或彼此成90°角,防止耦合。

图9.一般布局建议

 

访问www.analog.com/CN0432-DesignSupport获取设计支持包,在随附的AD9139-DUAL-EBZ布局文件中了解有关正确布局的更多信息。

电路评估与测试

下节描述如何设置和测试评估板。这些步骤概述了实现评估板功能和结果所需的基本步骤。有关更详细的信息,请参阅AD9139-DUAL-EBZ评估板快速入门指南。


需要的设备


需要使用以下硬件:

  • AD9139-DUAL-EBZ
  • AD-DPG3
  • Agilent E3631A电源(或同等电源)
  • 频谱分析仪PXA N9030A
  • Rohde & Schwartz SMA100A 信号发生器
  • 带USB端口的PC
  • USB 电缆

需要使用以下软件:

  • DPG downloader
  • ACE 软件


测试设置


下节描述使用64 QAM数字调制测量邻道功率(ACP)和调制误差率(MER)性能的详细信息。测试设置灵活,也可以执行其它测量。测试设置如下图10所示。 AD9139-DUAL-EBZ评估板的硬件、SPI软件、快速入门指南(QSG)以及DPG3硬件和软件均已发布。

使用一个Keysight E3631为P5/P6上的电路板提供5 V电源。使用一个R&S SMA100A为板上的AD9516-1提供输入时钟。再使用一个R&S SMA100A为ADL5375-05提供LO时钟。AD9139通过串行外设接口(SPI)软件进行编程。PC上运行的DPGDownloader生成AD9139的发射矢量并将其下载至DPG3。ADL5375-05的输出馈入Keysight PXA N9030A。

 

图10.测试设置功能框图

 


测量结果


 

图11.ACP测量,LO = 2.5 G,BW = 6 × 80 = 480 MHz (CIF)

 

图12.MER/EVM测量,LO = 2.5 G,BW = 6 × 80 = 480 MHz (CIF)

 

4