如何计算MAX9257/MAX9258可编程SerDes芯片组的CCEN持续时间\r\n

Abstract

该应用笔记介绍如何根据STO超时、时钟频率和UART位时钟计算MAX9257/MAX9258可编程串行器/解串器(SerDes)的CCEN持续时间。

MAX9257/MAX9258可编程串行器/解串器(SerDes)器件可以通过双绞线传输视频数据和控制信号。而控制数据只能在场消隐期间传输,由控制通道使能输出(CCEN)信号指示。电控单元(ECU)固件设计人员需要了解发生超时之前响应CCEN信号的速度有多快,还要了解如何计算该持续时间。该应用笔记介绍了如何计算MAX9257/MAX9258 SerDes芯片组的CCEN持续时间。根据STO超时、时钟频率和UART位时钟进行计算。CCEN持续时间可编程,并且可以在不使用时关闭。

按照SerDes芯片组数据资料中的说明,MAX9257串行器检测有效的VSYNC沿并发送三个同步字。一旦MAX9258解串器收到有效的VSYNC跳变并检测到同步字,将进入控制通道阶段,CCEN变为高电平。从VSYNC发生跳变到CCEN变为高电平,需要一定的延时T1。当CCEN达到高电平时,才允许电控单元(ECU)通信。

如果CCEN为高电平时ECU没有通信(图1),链路将保持静音,STO开始计时,以确认是否达到预置的超时周期。如果STO超时(T2),CCEN将跳变到低电平,关闭控制通道。

图1. 由于STO超时而关闭控制通道
图1. 由于STO超时而关闭控制通道

没有ECU通信的实际CCEN时间是3个UART位的占时加上tSTO。MAX9257和MAX9258的STO定时器由REG2寄存器配置。

例如,如果像素时钟频率设置在16MHz,STODIV设置为0000 (STODIV = 16)、STOCNT设置为0000 (STOCNT = 1)。UART比特率则为400kbps。

3位UART占时为:3 × (1/400k) = 7.5µs。

计算STO超时周期的公式为:

tSTO = (1/fCLK) × STODIV × (STOCNT + 1)
因此,tSTO = 1µs,CCEN有效时间为:7.5µs + 1µs = 8.5µs。

当ETO定时器有效时,3位UART占时还可用于计算CCEN的有效持续时间。

作者

Generic_Author_image

Alex Shih

3