Customer Case Study

ADD GRUP 案例研究


ADD GRUP 使用 ADI 的隔离式计量芯片组避免磁场干扰并防止窃电行为

下载案例研究 (PDF)

窃电是困扰世界各地电力公司的一大问题,代价高昂且日益严重。随着窃电率持续上升,电力运营商制定了严格的智能电表系统要求,旨在杜绝窃电并保护收入。

一种常见的窃电方式包括使用外部磁铁篡改智能电表,使电表少计电或完全停止工作。许多电表设计使用电流互感器作为输入传感器。但是,使用外部磁铁令电流互感器的磁心饱和相对较为简单,可有效干扰电表读数,使窃电成为可能。现在,凭借 ADI 公司提供的一种结合同步模数转换与电气隔离的集成式解决方案,智能电表设计师能够开发出完全防磁场干扰的计量解决方案。

ADD GRUP 利用 ADI 的完全隔离式计量解决方案

ADD GRUP 是一家领先的智能电表供应商。该公司的全新 ADDAX 电表是一款多功能、多资费、高精度、3 相(有功电能 B 级)电表,其设计适用于欧洲住宅计量系统中的 AMI 和自动抄表(AMR)系统。ADDAX AMI 解决方案提供抄表、数据收集、数据处理、通信和数据分析相关功能。

为确保 ADDAX 电表解决方案防篡改,ADD GRUP 设计了一个利用 ADI ADE7978ADE7933 隔离式计量芯片组的计量架构。由于 ADD GRUP 为具有不同技术要求的多个国家/地区供应电表,因此,该公司将防磁场干扰的设计目标制定为 500 mT,相当有难度。满足该目标后,ADD GRUP 可让多达 20 个国家/地区的客户使用同一个平台。此外,由于分流传感器元件取代了较大的电流互感器,因此与之前的电表设计相比,电表尺寸可缩小 25%,更易于操作,制造成本也更低。

ADD GRUP 硬件研发经理 Vladimir Culiuc 表示:“通过 ADI 的隔离式计量芯片组,我们能够将分流器用作检测元件。从而可实现防磁场干扰和扁平电表外壳的设计目标。此外,我们的设计中不再需要隔离式电源,因为芯片组中包括隔离式电源。”

对于电力公司而言,智能电表是防范窃电行为的第一道防线。ADI公司的 ADE7978 和 ADE7933 隔离式计量芯片组有助于电表设计人员开发出防窃电性能更好的智能电表,这种电表对于电力公司保护收入具有重要意义。

关于 ADE7978 和 ADE7933 隔离式计量芯片组

ADI 的隔离式计量芯片组包括 ADE7978 3 相计量 IC 以及多达四个 ADE7932/ADE7933 完全隔离式 ADC IC。ADC 集成了 ADI 公司的专利 iCoupler®isoPower® 技术,跨越额定值为 5 kV 的隔离栅实现隔离式信号传输和 DC-DC 电源转换。

通过集成可使用分流电阻传感元件,而非电流互感器(CT),因此能够防磁场干扰和窃电篡改。使用分流电阻而非 CT 还可降低系统成本和尺寸。

“通过 ADI 的隔离式计量芯片组,我们能够将分流器用作检测元件。从而可实现防磁场干扰和扁平电表外壳的设计目标。”
硬件研发经理 Vladimir Culiuc

关于 ADD GRUP

ADD GRUP 位于摩尔多瓦共和国,是一家领先的高级计量基础设施(AMI)解决方案供应商,提供智能电表、通信基础设施及相关软件。过去 16 年来,ADD GRUP 及其合作伙伴在 20 个国家/地区部署了 400 万台 AMI 电表。


3