目标
本练习的目的是探讨将互补型MOS晶体管用作模拟电压开关。
概念
理想的模拟开关不存在导通电阻,具有无穷大的关断阻抗和零延时,可以处理大信号和共模电压。实际使用MOS晶体管构建的模拟开关并不符合这些要求,但是如果我们了解模拟开关的局限性,多数也是可以克服的。导通电阻是其中一项局限因素,本实验活动将尝试表征此开关规格。
材料
- ADALM2000 主动学习模块
- 无焊面包板
- 跳线
- 一个CD4007 CMOS晶体管阵列
- 两个NPN晶体管(2N3904或等效器件)
- 一个4.7 kΩ电阻
NMOS说明
构建图2所示的测试电路。蓝色框表示与ADALM2000上的连接器相连。NMOS和PMOS器件M1及M2均包含在CD4007封装阵列中。所有未使用的引脚可浮空。要测量MOS晶体管的导通电阻(RON),我们首先需要让已知电流流经电阻,然后测量电阻两端的电压。两个NPN器件Q1和Q2以及电阻R1将构成电流源,输出电流约为1 mA。此电流的确切大小并不重要,因为源极/漏极上的电压在正负电源范围内变动,我们主要关注MOS器件的RON变化。
在第一个测试中,只有NMOS器件M1导通,PMOS器件M2关断。
硬件设置
将图2所示电路连接到面包板。
程序步骤
将波形发生器1配置为生成具有9 V峰峰值幅度和500 mV失调的100 Hz三角波。这将使NMOS开关晶体管具有+5 V至-4 V的电压摆幅。考虑到NPN电流源Q2,电压摆幅范围不能到-5 V。确保先打开外部用户电源(Vp和Vn),然后运行波形发生器。在XY模式下配置示波器界面,X轴上为通道1,Y轴上为通道2(开关上的电压)。使用数学函数计算电阻(C2 / 1 mA)。注意:可通过测量R1两端的电压及其实际电阻来获取更精确的电流源估算值。
配置示波器以捕获所测量的两个信号的多个周期。使用Scopy的XY波形示例如图4所示。

PMOS说明
现在,将M1和M2的栅极均连接到负电源Vn,将电路修改为如图5所示。在第二个测试中,只有PMOS器件M2导通,NMOS器件M1关断。
硬件设置
将图5所示电路连接到面包板。
程序步骤
重复前面部分中的电压扫描,并且仅绘制PMOS晶体管的导通电阻变化图。
配置示波器以捕获所测量的两个信号的多个周期。使用Scopy的XY波形示例如图7所示。

CMOS说明
现在,将M1的栅极连接到正电源Vp,将M2的栅极连接到负电源Vn,将电路修改为如图8所示。在最后一个测试中,NMOS器件M1和PMOS器件M2均导通。
硬件设置
将图8所示电路连接到面包板。
程序步骤
重复前面部分中的电压扫描,并绘制NMOS和PMOS晶体管组合的导通电阻变化图。
配置示波器以捕获所测量的两个信号的多个周期。使用Scopy的XY波形示例如图10所示。

问题:
- 对于图2中的电路,NMOS器件关断时的电压为多少?
- 对于图2中的电路,当NMOS晶体管关断时,漏源电压会怎样?
- 对于图5中的电路,PMOS器件关断时的电压为多少?
- 对于图5中的电路,当PMOS晶体管关断时,源漏电压会怎样?
您可以在 学子专区 博客上找到问题答案。