MAX3861: Configuring the MAX3861 AGC Amp as an SFP Limiting Amplifier with RSSI

2002年11月26日

要約

As optical transceiver modules decrease in size and increase in required features, demand for a compact limiting amplifier with Received Signal Strength Indicator (RSSI) continues to grow. Limiting amplifiers offer a low jitter data output, while RSSI, given TIA gain and photodiode responsibility, provides a method to monitor the optical input power. Both of these features are required in the Small Form-Factor Pluggable (SFP) multi-source agreement and in other applications. The purpose of this design note is to modify the MAX3861 post amplifier with automatic gain control to act as an SFP limiting amplifier with RSSI. Read full article.



myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

この記事に関して

製品

最新メディア 21

Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成