全社規模で画期的な生成AI機能活用を促進するためにSambaNova Suiteを導入

全社規模で画期的な生成AI機能活用を促進するためにSambaNova Suiteを導入

Analog Devices Logo SambaNova Systems Logoアナログ・デバイセズ(ADI)と、業界で唯一の特定用途向けフルスタックAIプラットフォームを開発するSambaNova Systemsは、ADIが同社の全社的なAIトランスフォーメーションを推進し、社内全体でAIを利用可能とするためにSambaNova Suiteを導入すると発表しました。

ADIの最高技術責任者であるアラン・リー(Alan Lee)は次のように述べています。「ADIは革新と同義語であり、地球とそこで暮す人々のために物理世界とデジタル世界の架け橋として技術的リーダーシップを発揮してきた伝統があります。私たちはこれを達成するためにお客様とともに取り組み、最も困難な課題の克服に役立つ技術的専門知識、サポート、およびリソースを提供してきました。最先端AIソリューションのパイオニアであるSambaNova Systemsと協力して、お客様の成功の実現に向け、生成AIプラットフォームの全社規模の導入を迅速に進めます」。

導入の初期段階では、ADIはSambaNova Suiteを、全事業分野でのフィールド・セールスと顧客イネーブルメントの促進に活用します。これには、大量の製品データシートへのアクセスの合理化と、それによる現場での顧客提案の充実化や顧客との関係強化が含まれます。

SambaNova Systems の共同創業者で最高経営責任者であるRodrigo Liang氏は次のように述べています。「ADIとの共同作業は、完全なソフトウェアおよびハードウェアのAIスタックこそが、今日の企業に向けた正しい答えであるという当社のビジョンを強化するものになったと思います。これは当社の製品の方向性が正しく市場によって証明されたということです。SambaNova Suiteソリューションによって、ADIは生成AIをグローバルの全社規模でより迅速に導入できるでしょう。ともに作業に取り組めることを嬉しく思います」。

SambaNova Suiteは、半導体からモデルまでを含んだ世界初の企業向けフルスタックの生成AIプラットフォームです。SambaNova Suiteはオンプレミスまたはクラウドで提供される完全に統合されたプラットフォームであり、最先端のオープンソースモデルを活用し、顧客自身のデータを利用してファインチューニングすることでより高い精度を実現することができます。顧客はモデルの所有権を永続的に保持できるため、生成AIを最も価値ある資産の1つに変えることができます。

Constellation Researchの創業者で主席アナリストであるR "Ray" Wang氏は次のように述べています。「企業における生成AIの採用は、コストと時間のかかる統合を必要とせず、データ・プライバシーとモデルの所有権を提供して、投資の保護と高いROIを実現するような、より完全な製品によって加速されるでしょう。生成AIが実験段階を過ぎて企業での実使用例へと移行している現状は、市場の成熟に向けた次の波が始まったことを示しています」。

SambaNova Systemsの製品担当シニア・バイスプレジデントであるMarshall Choy氏は次のように述べています。「本日発表されたグローバル規模の案件は、業界にとって重要な技術的進歩を示しています。当社がADIとともに進める作業によって、大企業規模の環境におけるSambaNovaの統合化されたソフトウェアとハードウェアの機能が示されることになります。ADIはFortune 500企業の中でもイノベーションのパワーユーザーであり、当社の技術の可能性を明確に示してくれるでしょう」。

SambaNova Suiteの詳細については、 www.sambanova.ai/products/sambanova-suiteをご覧ください。

About Analog Devices, Inc.

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) is a global semiconductor leader that bridges the physical and digital worlds to enable breakthroughs at the Intelligent Edge. ADI combines analog, digital, and software technologies into solutions that help drive advancements in digitized factories, mobility, and digital healthcare, combat climate change, and reliably connect humans and the world. With revenue of more than $12 billion in FY23 and approximately 26,000 people globally working alongside 125,000 global customers, ADI ensures today’s innovators stay Ahead of What’s Possible. Learn more at www.analog.com and on LinkedIn and Twitter (X).

SambaNova Suiteについて

SambaNova Suiteは、企業や政府機関向けに最適化された、半導体からモデルまで世界初のフルスタックの生成AIプラットフォームです。インテリジェントなSN40L半導体によって強化されたSambaNova Suiteは、オンプレミスまたはクラウドで提供される完全に統合されたプラットフォームであり、最先端のオープンソースモデルを活用し、お客様自身のデータを利用して簡単かつ安全にファインチューニングを行うことが可能で、より高い精度を実現することができます。お客様は自身のデータを適用したモデルの所有権を永続的に保持できるため、生成AIを最も価値ある資産に変えることができます。

SambaNova Systemsについて

最先端の生成AI機能を企業内に迅速に展開するために、SambaNovaに注目が集まっています。SambaNovaのエンタープライズスケールのために構築されたAIプラットフォームは、次世代の生成AIコンピューティングのための技術的バックボーンです。

カリフォルニア州パロアルトに本社を置くSambaNova Systemsは、業界の著名人や、サン/オラクルおよびスタンフォード大学のハードウェアおよびソフトウェア設計の専門家によって、2017年に設立されました。投資家には、SoftBank Vision Fund 2、BlackRock、Intel Capital、GV、Walden International、Temasek、GIC、Redline Capital、Atlantic Bridge Ventures、Celestaなどが含まれています。 sambanova.ai をご覧いただくか、 info@sambanova.ai までご連絡ください。 LinkedinでSambaNova Systemsをフォローしてください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者の財産です。