ADI Logo

非線形回路ハンドブック

この技術書は、Analog Devices社の「Non-Linear Circuit Handbook」を和訳したものです。この本の中では、アナログ回路の対数回路や乗算器、三角関数回路などの基本的な動作解析や構成方法などを詳しく解説しています。

この本の特徴として、トランジスタやダイオードなどの物理特性から、それらを利用して非線形回路セルを実現するまでの詳しい考え方が説明されている点があげられます。このような内容のハンドブックは、比較的数少なく、多くの方の知的欲求に応えられるものと考えております。

フォームにご登録いただくと、非線形回路ハンドブックの全文PDFをダウンロードいただけます。

目次: 基本動作、非線形デバイスの応用、非線形回路を理解する、設計者のための技術情報
© 1995 - 2025 Analog Devices, Inc. All Rights Reserved

アナログ・デバイセズについて

アナログ・デバイセズ(NASDAQ: ADI)は、物理的世界とデジタル世界の架け橋となり、インテリジェント・エッジでのブレークスルーを実現する、グローバルな半導体企業です。ADIは、アナログ、デジタル、そしてソフトウェアの技術を組み合わせて、工場のデジタル化、モビリティ、デジタル・ヘルスケアの進歩に寄与し、気候変動に取り組み、高い信頼で人と世界とを接続するソリューションを実現しています。