ADI Logo

調査レポート - 産業分野にイノベーションをもたらすシームレスなコネクティビティ

製造現場は非常に過酷で複雑です。そのような環境では、信頼性の高いネットワーク接続が切望されていますが、そのニーズはほとんど満たされていません。産業現場で取得したデータから知見を導き出し、優れた成果を上げるためには、ネットワークの信頼性が鍵になります。従来、多くのメーカーは、現場にはスタッフが常駐しているという前提で業務プロセスを設計していました。しかし、COVID-19のパンデミックによって、その状況は変化しつつあります。高度なネットワーク接続、製造業界全体にわたり長年の懸案であった近代化とデジタル化の取り組みが加速しているのです。これからの製造責任者は、柔軟性、イノベーション、回復力を重視した新しいプロセスに従来のプロセスを置き換える必要があります。

新たなコネクティビティがデジタル・トランスフォーメーションにもたらすインパクトについてより深く理解するために、アナログ・デバイセズはForrester Consultingに産業用コネクティビティに関する調査を依頼しました。対象者は、産業用コネクティビティに関する戦略策定を担当する製造責任者312名です。産業用コネクティビティを実装する過程で、製造責任者が遭遇する主要な課題や機会について明らかにします。

目次

  • サマリー
  • コネクテッド・ファクトリーの実現に必要な技術とネットワークの改善
  • 質の低い通信の代償
  • 将来の工場に必要なシームレスなコネクティビティ
  • 推奨される主な事柄
表紙
© 1995 - 2025 Analog Devices, Inc. All Rights Reserved

アナログ・デバイセズについて

アナログ・デバイセズ(NASDAQ: ADI)は、物理的世界とデジタル世界の架け橋となり、インテリジェント・エッジでのブレークスルーを実現する、グローバルな半導体企業です。ADIは、アナログ、デジタル、そしてソフトウェアの技術を組み合わせて、工場のデジタル化、モビリティ、デジタル・ヘルスケアの進歩に寄与し、気候変動に取り組み、高い信頼で人と世界とを接続するソリューションを実現しています。