FAQ
AD8210 - FAQ
入力電流ゼロノ時出力は何V
Q:AD8210の+IN、-INの端子電圧についてですが、 Rsシャント抵抗に電流流れていない状態で それぞれ、約4V出力しています。 これは、正常な動作なのでしょうか
A:AD8210入力には、PULL UPの回路が入っています。これはVsよりダイオードにより接続されています。声により同相入力電圧がを0V以下(-2V)とすることが可能です。アンプA1の入力がVs-Vfとなるよう保ちます。このためシャント抵抗に電流が流れていない間合い、出力が正の電圧になります。