FAQ
AD7812 - FAQ
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離
Q: 回路のアナログ部とデジタル部分離したいと考えています。 アナログ用とデジタル用で全く別の電源を用意し、コンバータのREF+、REF、 AINはアナログ電源に、VDD/GND/通信インターフェースはデジタル電源に、というような配線をしても問題ないでしょうか。
A: VDDはアナログ電源とすることをお勧めいたします。またREF+/REF/AINにはGND 0.3V ≤ (REF+, REF, AIN) ≤ VDD+0.3Vの制限がありますので、別電源とした場合、この制限を越える状態が発生しないように注意してください。
完全差動型のADCをシングルエンドのアナログ入力信号で駆動したい
Q: 完全差動型のADCでは、データシートによると、シングルエンドのアナログ入力信号の場合は、差動変換ドライバの使用が推奨されています。シングルエンド信号を直接A/Dコンバータ入力端子(IN+)に接続した場合、ADCコードはどのようになりますか?(2の補数で出力されないのでしょうか?)
A: 完全差動型の入力構成で設計されているADC、たとえばAD7690では、本来はシングルエンド入力信号に対しての使用を推奨する製品ではありません。AD7690のデータシートにもありますようにコモンモード入力レンジはVref/2までしかなく、仮に"-入力"をGNDに接続して+側にシングルで入力した場合、5Vリファレンス使用時に、入力信号電圧2.5Vまでしか精度が保証されません。基本的にADC内部で信号がシングルか差動かを判別するロジカルな機能はなく、出力データフォーマットは一定です。
未使用ロジック入力は?
Q: /CONVSTやALERT、/BUSY信号を使用しない場合の処理を教えてください。
A: 未使用ロジック入力はノイズの影響でエッジが発生することを避けるためPull upなどでLOGIC high固定してください。
二つの変換スタート信号の使い方
Q: AD7811には、/CONVSTは、ピンとレジスタとがありますが、どのように使い分けるのでしょうか。 ピンだけあるいはレジスタだけで制御できるのでしょうか? レジスタでch切替および変換開始、400ns+変換時間2.3μs後にch読出というサイクルをch毎に行うという考え方は正しいでしょうか? この時/CONVSTピンはpull-up処理でよいでしょうか。
A:
- AD7811の変換動作は/CONVSTピンおよびレジスタの設定どちらでも行う事が出来ます。
- レジスタの設定でCHの切り替えと変換の開始を行い変換終了後にデータを読み出す事も出来ますが、レジスタの設定とデータの読み出しは同時に行う事が出来ます。レジスタの設定と一つ前に変換したデータの読み出しを行い、その変換終了後にまた次のレジスタ設定のタイミングで変換するCHの設定と変換開始を行うと同時に変換データを読み出す方法が、一番効率の良いシーケンスとなります。
- 変換終了時に/CONVSTピンがLの状態となっているとパワーダウンモードに移行しますので/CONVSTピンを使用しない場合、VDDにプルアップしてください。 なお電源投入時に初期化する為に1回ダミー変換を行う事をお勧めいたします。