千兆多媒体串行链路(GMSL)技术
ADI公司的千兆位多媒体串行链路(GMSL™)是一种性价比高、简单且可扩展的SerDes技术,可使高速视频链路达到全新的性能水平。它为基于摄像头和显示屏的应用(包括自动驾驶、信息娱乐、安全和监控)提供可靠的高分辨率数字视频传输。目前,超过25家汽车制造商已在路上部署数百万条GMSL链路,而我们的解决方案可为工业、消费、医疗健康、航空航天和仪器仪表市场的新兴应用提供支持。
将GMSL的成熟功能扩展到汽车领域之外
自2004年以来,部署GMSL链路的汽车总计行驶了超过20万亿公里,即超过2光年,改善了道路安全、用户界面和座舱娱乐,造福于数百万用户。每公里的行驶里程都能提供宝贵的数据以改进下一代GMSL,并通过领先的ASIL兼容解决方案实现视频链路功能安全的新标准。利用这些洞察数据,我们将GMSL的成熟功能扩展到新市场,以实现需要高带宽和低延迟数字视频连接的新兴应用。它是一种高性价比、简单且可扩展的SerDes技术。
GMSL兼具稳健的PHY和超低BER。支持高分辨率和低延迟的摄像头和显示屏连接要求,以及通过视频分路、菊花链连接和传感器数据聚合实现的灵活拓扑。是一种高度可扩展的灵活解决方案,提供尺寸兼容的速度选项,并支持向后兼容上一代GMSL。
GMSL同时也是一种经济实惠的解决方案,视频、音频、控制、数据和电源可以在单个通道上传输。它实现了视频分路以及菊花链连接的显示屏。GMSL支持ASIL B级设备并满足严格的EMI/EMC要求,是一种功能安全解决方案,具有实时链路诊断功能,可确保系统经过优化后可靠运行。其能源效率高,有助于实现轻量化设计并降低能耗和排放,并确保减少整个产品生命周期内的功耗和材料浪费。
Silicon Partners












Design Partners























Test Solutions
















{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}