アナログ・デバイセズのBMS向けisoSPI技術
2022-06-20
このビデオでは、isoSPIを採用したBMS向け通信ネットワークによって得られるメリットについて説明します。この技術を活用することにより、BMSデバイスの間で堅牢かつフォルト・トレラントな相互接続を実現することができます。また、BMSのマイクロコントローラに対するシンプルなインターフェースを構築することが可能になります。
アナログ・デバイセズのBMS向けisoSPI技術
2022-06-20
このビデオでは、isoSPIを採用したBMS向け通信ネットワークによって得られるメリットについて説明します。この技術を活用することにより、BMSデバイスの間で堅牢かつフォルト・トレラントな相互接続を実現することができます。また、BMSのマイクロコントローラに対するシンプルなインターフェースを構築することが可能になります。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}