绝对最大额定值有什么重要意义?

问题:

绝对最大额定值有什么重要意义?

RAQ:  Issue 50

答案:

虽然这个问题的答案对许多人来说是显而易见的,但确实值得进行一番探讨……对了,顺便说一下,答案是一点都不能超过!

在绝大多数数据手册中,包含的信息大部分都是“典型值”数据。图形、表格和曲线所提供的性能数据是可预测的,并且只要新设计符合推荐的工作条件,这些性能 在新设计中就很容易实现。数据手册中也会给出最小值和最大值。这些极限值是由制造商规定的,并且通过了设计验证或详尽测试和良率分析的检验,有所保证。数 据手册中还包含了绝对最大额定值部分,提供了器件可以容忍的绝对最大额定值,但这绝不是正常工作时的条件,就像火一样,您最好远离这些ABS极限值,否则 很容易引火烧身!

在英文数据手册中,绝对最大额定值会用大写字母来标示,因为它特别重要。这段位于数据手册ABS表下方的声明清楚地说明了绝对最大额定值的含义。

“超出绝对最大额定值表可能导致器件永久性损坏。这只是强调的额定值,不涉及器件在这些或其它条件下超出本技术规格指标的功能性操作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。”

这段话已经表达得很清楚了,但我还想重申一下,这些器件并不是设计成在绝对最大额定值表列出的条件下工作的,如果在这些绝对最大额定值或超出这一值的条件下工作,那么器件将很可能永久性地被损坏!

朋友们,请接受我的忠告吧。为了充分认清并远离危险,请在设计任何电路或系统时尽量避免接近绝对最大额定值。一个很好的通用工程实践方法是在设计中留出足够的余量。请千万要防止器件在接近ABS额定值的边缘条件下工作,否则很容易在后续使用中出现问题,尤其是可靠性方面。

作者

John Ardizzoni

John Ardizzoni

John自2002年开始在ADI公司工作,担任高速放大器部门应用工程师。 加入ADI公司之前,他曾在IBM的RFIC应用部门和M/A-COM公司工作了20年。 John还是ADI公司“非常见问题解答”(RAQ)栏目的共同作者。 他拥有30多年的电子行业工作经验,曾撰写过许多文章和设计构想。

1