问题:
I’ve heard that RF can make low-frequency circuits do strange things. What's that all about?

答案:
我有一次被客户叫到法国,原因是ADI公司的VFC(电压频率转换器)AD654出现了“无法接受的精度变化”。 我在自己的实验室中对出现问题的部件进行了测量,发现它们都非常符合规范,而且保持稳定,但客户无法重现我的结果,即便使用我的测试夹具也做不到。 他邀请我亲自前往现场诊断问题。
我家住在英格兰西南部的Midsomer Norton,与Issoudun相距遥远。 但在礼貌地拒绝客户之前,我注意到Issoudun有一家名为La Cognette的餐馆,在《米其林指南》中被列为三星级餐厅,厨房里掌勺的有一位顶着“Maitre Cuisinier de France”(并非轻易授予的)头衔的厨师。 显然,这趟差事是非去不可的。
两个业余无线电爱好者、对讲机和高频率
波音公司的Herman Gelbach是一位业余无线电爱好者,当时他正在英格兰,主动提出前来为我提供帮助。 他说这是一个有趣的技术问题,但在他提出要一同前往之前,我看到他正在专心致志地查询《米其林指南》。
前往Issoudun首先需要驾车六小时,随后再坐六小时轮渡穿越英吉利海峡,并转到公路的右侧。 当我们接近客户的实验室时,我们沿途陆续路过了法国国际广播电台(简称“RFI”)的多台大型短波发射天线。 我们开始猜测问题出在哪里,我将一部便携式两米业余无线电接收机(“对讲机”)放到夹克口袋里。
AD654 出现的异常和客户说到的一样。 它在几分钟内的输出频率变化幅度相当于几十mV的失调变化。
我默默地将手伸进口袋,按下对讲机的发射按钮。 输出频率的变化幅度甚至更大,这表明至少有一部分问题出在高频拾波上。 更加正式的测量表明,在客户的实验室,我们看到的发射机产生了数十或数百mV/m的高频(HF)磁场强度。适当的RFI滤波解决了VFC 问题,充满感激的客户把我们带到La Cognette进行庆祝。 请阅读该问题的完整诊断和建议解决方法。
更多信息
产品- AD654 - 低成本单芯片电压频率转换器