编者寄语

欢迎阅读十二月刊《模拟对话》

在数字时代,用于解决新型复杂挑战的边缘智能技术已然发生变化,数据采集(DAQ)系统成为了边缘智能的核心。在数据采集领域,精度和可靠性至关重要。为确保达到高准确度和完整性,隔离式精密信号链的重要性不容忽视。本月的专题文章《通过隔离式精密信号链保障数据采集的准确性并提高可靠性》探讨了隔离式精密信号链参考设计解决方案,及其对保障数据采集应用准确性和提高可靠性的深远影响。

智能家居应用涉及许多技术构建模块。其中一些模块部署在没有任何电缆连接的地方,需采用电池供电,比如一些传感器、开关、电表和便携式遥控设备。为了构建便捷、小巧、可靠且低成本的系统,电源管理是关键。文章《在智能家居应用中使用nanopower》展示了相关用例并列举了两个电路示例,这两个示例均使用ADI公司新推出的 MAX77837MAX18000 nanopower开关转换器。

本月还将发布一篇专题文章《优化效率:探索有源钳位正激转换器的二次整流电路设计和占空比的作用》。有源钳位正激转换器利用P通道MOS进行钳位,是公认的高效率电源拓扑。该设计支持将储存的电感能量反馈到电网,从而提高整体转换器效率。为了进一步提高效率,该设计还集成了基于MOSFET的二次自整流电路。本文探讨了二次整流电路面临的设计难题,强调了优化占空比的重要性。值得注意的是,有源钳位正激转换器中采用了广泛的电源技术,本文仅介绍了其中一种。

在汽车应用领域,ADAS和其他高电流应用迅速发展,相关GPU和ASIC的算力继续大幅提升。在如此严苛的负载条件下,电流增加,瞬变电压变得更大、更快,这对稳压器的性能提出了额外的要求。与此同时,市场对效率的期望不断攀升,负载电压降至1 V以下,以期优化热管理,并实现时钟速度更快的先进半导体工艺。在本月的“非常见问题解答”文章《提高高瞬变汽车应用的速度和效率》中,我们讨论了如何利用获得专利的ADI耦合电感来支持超快电流摆率,同时尽可能减少电流纹波,并在小尺寸解决方案中支持高效率。

阅读学子专区论坛的新文章《学子专区论坛 - ADALM2000实验:可变增益放大器》,深入了解可变增益放大器领域。在该实验中,我们继续围绕运算放大器(参见上一个实验“ADALM2000简单运算放大器”)展开讨论,重点关注可变增益/压控放大器。

值此创刊58年来,我们诚邀您参与《模拟对话》的“对话”栏目。您可以通过我们的 博客Facebook页面电子邮件联系我们。请告诉我们,您对本刊的评价和对未来刊物内容的期待吧。