Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)和宇通集团有限公司("宇通客车",SH.600066;"宇通重工",SH.600817)宣布,双方正在合作开发无线电池管理系统(wBMS)技术,并将其应用于宇通当前及未来的多种电动重型车辆平台,包括牵引车和客车。ADI的wBMS技术解决方案是ADI RechargeTM电气化产品系列的一部分,能够助力宇通提高生产线效率,实现更可靠的电池运行,并围绕电池数据构建信息生态系统,从而有望解锁具有变革性的新功能。此次合作进一步表明ADI有能力解决从乘用车到重型牵引车等多种车辆细分市场所面临的特有的电气化挑战。
宇通集团车载能源专业首席王坤表示:"自该计划最初的设计阶段以来,我们与ADI的合作一直非常富有成效。下一代电池管理、无线连接和电池识别能力是我们在当前和未来设计中创造显著差异化优势和可持续价值的关键所在。我们合作生产的首辆电动矿卡获得了客户的极大关注,我们预计该款车辆将于今年晚些时候推出。"
ADI电池管理系统总经理Roger Keen表示:"大型车辆的电气化有其特有的挑战,部分原因是电池更大、更重,其能量要求比乘用车高得多。围绕电池数据创建信息生态系统,还需要采用全面的系统级创新方法,以便将精密传感硬件、软件驱动程序和工具结合到一起。ADI和宇通一起努力攻克挑战,提供更智能、更高效的电力传动系统。"
极端工作条件下的性能弹性
由于电池包分布在大型车辆表面区域,需要许多电芯,因此可靠的无线通信链路和无缝软件集成对所有电芯都至关重要。在重型车辆市场,电气系统容易产生较高的振动。与传统有线系统相比,ADI的wBMS对机械应力具有较高的耐受能力,这使得坚固耐用的车辆能够在极端条件下长期可靠地运行。此外,ADI wBMS能在严苛条件下提供高适应性,同时在电池的整个生命周期内确保性能准确性。
优化设计、制造和车辆运营成本
商用车生产线通常比乘用车生产线具有更高的差异。ADI的wBMS免去了电池包之间使用传统线束的必要,可助力宇通实现机器人装配制造,从而提高生产线效率、灵活性并降低成本。电池包的无线化设计使得模块化程度更高,可以快速轻松地维护、翻新和改装电池,从而控制车辆停机时间和运营支出。电池非接触诊断还可用于更早地检测失效/故障,改进电池包开发和规划,并提高电池在生命周期内的价值。
安全的电池洞察生态系统
ADI的wBMS通过了最高标准的汽车网络安全工程和管理认证(ISO21434 CAL 4),能够帮助宇通对电池性能和车辆平台运营数据提供最高等级的安全加密保护,从而全面优化性能。
关于宇通电动客车和电动牵引车的更多信息,请访问 https://www.yutong.com 和 http://www.yutongsyc.com 。有关ADI wBMS的更多信息,请访问 https://www.analog.com/cn/product-category/wireless-battery-management-systems.html。
ADI的解决方案助力提升电气化和汽车座舱体验
随着全球向净零排放迈进,ADI的电气化解决方案旨在加速实现交通运输与能源网络的脱碳。通过提供先进的电池、电源和能源管理技术,ADI帮助包括电动汽车、储能系统、输/配电、可再生能源发电在内的电气化生态系统实现高性能、高可靠地弹性运行。此外,ADI与客户携手合作,凭借在数字处理和数据连接平台领域的先进技术,推动数字座舱和安全出行变革。这些解决方案有助于在车辆中实现功能丰富的应用和自动驾驶/高级驾驶员辅助系统(ADAS)。ADI通过精密传感、边缘处理、软件和无线技术持续创新,在传感器边缘端提供安全的洞察,进而实现本地化实时决策。
关于宇通集团
宇通集团有限公司是以客车、卡车为主业的大型商用车集团,产品覆盖客车、卡车、专用车辆、零部件及工程机械,拥有1个工程技术研究中心、两家上市公司(宇通客车,SH.600066;宇通重工,SH.600817)、4个整车工厂、5个零部件基地。2022年,销售各类商用车37808辆,营业额308亿元,新能源稳居行业第一梯队。历经30年发展,目前累计销售新能源商用车超18万辆,已成为全球规模最大的客车企业和新能源商用车企业。欲了解更多信息,请访问 https://www.yutong.com.cn/。
关于ADI公司
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)是全球领先的半导体公司,致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁,以实现智能边缘领域的突破性创新。ADI提供结合模拟、数字和软件技术的解决方案,推动数字化工厂、汽车和数字医疗等领域的持续发展,应对气候变化挑战,并建立人与世界万物的可靠互联。ADI公司2023财年收入超过120亿美元,全球员工约2.6万人。携手全球12.5万家客户,ADI助力创新者不断超越一切可能。更多信息,请访问 www.analog.com/cn。